This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC1350:使用 UART 进行 UART 传输

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569857/rtos-launchxl-cc1350-uart-transmission-using-uart

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

工具/软件:TI-RTOS

使用 Rx 和 Tx 引脚、我想使用 UART 从一个 cc1350模块向另一个 cc1350模块传输数据。 我无法为此编写 c 代码。 此操作的语法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shubham、

    请研究使用 CCS7 REX 工具将项目下载到您的计算机的 RTOS UART 软件示例。 从软件选择树中轻松导入感兴趣的项目、以便您研究如何实现这种复杂性。 您必须尝试自己飞行或寻找一个程序员来帮助您。

    甚至可能有一个连接 UART 的 Tivaware 项目示例、以研究它们是如何实现这一目标的。

    祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢您的建议。 我使用的是 CCS v6.2、但 UART 回显也只有一个示例。 您能否解释一下您是否知道如何完成该操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许可以将回波源代码修改为仅在一端传输 回波也会在空闲任务期间接收到可疑数据、可能会移除 RX 板的 TXD 部分代码。 将跨接第1电路板 UART TX 的跳线放置到第2电路板 UART 的 RX 中。 如果每个电路板都有 ICDI、它们会在 Windows 中创建2个虚拟 COM 端口、以监控进度。

    另一个选项是,回想 Amit TM4C 论坛,该论坛说正在研究您需要的示例-- REX 到 TM4C1294区域,并查找2板 UART 连接示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 TI-RTOS 文档中找到一些示例代码。
    在您的计算机上、它将位于以下位置:
    C:<tirtos installation folder\docs
    打开文档概述 html 页面。
    在驱动程序部分下、打开驱动程序运行时 API (doxygen)链接。
    UARTCC26XX.h 链接包含您可以查看的阻止和非阻止示例。

    只需确保将一个板的 TX 连接到另一个板的 RX。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:<tirtos installation folder\docs
    打开文档概述 html 页面。
    在驱动程序部分下、打开驱动程序运行时 API (doxygen)链接。
    UARTCC26XX.h 链接包含您可以查看的阻止和非阻止示例。

    这不是查看 RTOS 文档或将项目从云资源树导入 CCS 的正确方法。
    应始终使用 TI Resource Explorer 工具或 REX。

    我拒绝您根据上述主题发布错误的浏览说明来提出已回答的问题!