This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM648:视频编码示例 Wu't LOCK "等待视频端口获得重置"

Guru**** 2585725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591429/tms320dm648-video-encdec-example-won-t-lock-wait-for-video-port-to-get-reset

器件型号:TMS320DM648

我已经从 DVSDK_1_11_00_00_DM648构建了这些示例、我将在 Lyrtech EVM 上运行它们。 我有一个可发出 CVBS (复合视频消隐和同步)的摄像头、它已插入下部 J4唱机插头(我已检查我的显示器是否可以通过同轴电缆中的 T-off 锁定到信号)。

它挂起  

/*等待视频端口复位*/
while (port->vportBase->VP_CTL 和 CSL_VPORT_VP_CTL_PRST_MASK);

在中

_configPort () in vportcap.c -摄像机是否实际输出视频似乎无关紧要。 还有人为此而受苦了吗?

我唯一能想到的是、.gel 文件在演示之前加载另一个.pjt:

GEL_ProjectLoad ("C:/DVSDK_1_11_00_00_DM648/examples/video_Encdc/evmDM648/xdcconfig/package/xdcconfig.pjt");
GEL_ProjectLoad ("C:/DVSDK_1_11_00_00_DM648/examples/video_EncDec/evmDM648/xdcconfig/package/cfg/video_EncDec_x64P.pjt");

 我还没有找到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是没有加载 Lyrtech 648 .gel 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享该解决方案。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴——我在这个论坛上得到了很多东西,即使它主要是一只手拍的声音;-))

    鉴于您是 TI 员工、任何机会都会受到某种程度的关注

     我被告知 DM648仍然是一款有源产品、我们有一堆仍在使用它的产品、我真的可以用 VGA 输出对其进行调试! 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneth、

    我将询问谁可以回答这些问题。 答案将直接显示在帖子中。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneth、

    我仍在寻找人来回答您的问题。 但芯片很旧、目前有很多同事在度假。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、我应该在找到答案(GEL 文件)时将此主题标记为已回答、并直接努力使 PLL 在 VGA 下锁定为74.5MHz、因为这是我当前感兴趣的内容。