This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DM385:与 DM385相关的问题

Guru**** 2584825 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590992/linux-dm385-dm385-related-problem

器件型号:DM385
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

我 设置  staticParams->videnc2Params.outputDataMode = IVIDEO_SLICEMODE,然后必须设置 vidicParams->videnc2DynamicParams.putDataFxn.但我不使用回调来设置 DynamicDynamicDynams->videnc2DynamicParams。

我 的开发套件是 IPNC RDK V3.8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试 使用 H264ETest_DataSyncPutDataFxn ()@ Source/IPNC_RDK/IPNC_mcfw/mcfw/src_bios6/links_m3video/codec_utils/src/H264EncRmanConfig.c

    此外、您还可以参考示例 testappplication @ ti_tools/codec-dm81xx/REL.500.V.H264AVC .E.IVAHD.02.00.xx/500.V.H264AVC .EIVAHD.02.0/IVAHD_001/Client/test/src

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。我设置 了 DynamicParams->videnc2DynamicParams.putDataFxn = H264ETest_DataSyncPutDataFxn 并在 encLink_h264.c 中声明此函数,但编译失败。我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍面临编译问题?  

    请参阅 dm81xx/REL.500.V.H264AVC .E.IVAHD.02.00xx.xx/500.V.H264AVC .IVAHD.02.00/IVAHD_001/Client/test/src/H264EncTest.c

    这是示例测试应用、您可以采用类似的方式实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答 我的问题。

    我看到了该示例但没有获得帮助。我遇到 的问题是链接失败。 编译器不知道如何找到 H264ETest_DataSyncPutDataFxn 的定义。我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将语法如下的任何函数设置为 putDataFxn。 应 在静态参数中设置 outputDataMode = IVIDEO_SLICEMODE、然后在动态参数中设置回调函数。 有关详细信息、请参阅编解码器用户指南。

    void PutDataFxn (XDM_DataSyncHandle dataSyncHandle、XDM_DataSyncDesc * dataSyncDesc);

    基本上、在这个回调编解码器中将提供 已编码的数字块和每个块大小。 这在 SYSBIOS 上(在 M3视频上运行)。

    请提供有关您的用例/链的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果问题已解决、请关闭该主题。