This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:支持 IEEE 1588

Guru**** 2545390 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586801/am5728-ieee-1588-support

器件型号:AM5728

尊敬的 TI 专家:

我想在我们的新项目中,使用 AM5728、但我不知道如何在 AM5728平台上实现 IEEE 1588协议、而且我还没有找到有关该协议的一些信息。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您计划使用哪种 SDK - Linux 或 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    非常感谢您的回复!
    我想起诉 Linux。

    此致
    Henry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 Linux 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器 SDK 提供了一个 PTP4l 守护程序、可提供 PTP 支持。 您有没有关于 PTP 支持的具体问题?

    这里有几个链接、第一个是解压 CPTS 驱动程序支持的部分、第二个是有关如何启动 PTP4L 守护程序的示例、最后一个是嵌入式 Linux 会议演示文稿