主题中讨论的其他器件:TVP7002
您好!
我们将在 DM36x EVM 上移植 IPNC 应用。 我们使用 SD 卡进行引导。
我们会遇到以下问题:-
我们 在应用过程中遇到了问题
以下是控制台上的打印稿
root@192:/opt/ipnc #./av_server.out DM368 dei D1 H264 3000000 &
root@192:/opt/ipnc
DM365MM 初始化成功
AVSERVER UI:正在初始化。
CLK Hz、
Arm Hz = 432000000
DDR Hz = 340000000
VPSS Hz = 340000000
IMCOP Hz = 340000000
[OSA_FILE]正在读取文件[/mnt/nand/IMG_Paramset.bin…… 误差
图像调优:参数集文件不可用..... 设置默认参数
将 DM365MM Init SuccessfullSYSTEM.MSTPRI0值更改为00440011
正在为 DM368配置 AVSERVER…
队列 ID:0
已附加引导日志。
e2e.ti.com/.../8713.Boot_5F00_logs.txt
2. 电路板正在启动,但有时会出现以下错误。
新擦除的块在偏移量0x00a4ca10处包含字0x0
新擦除的块包含偏移量0x0050ca20上的字0x0
新擦除的块在偏移量0x0042e0b8处包含字0x0
e2e.ti.com/.../Error_5F00_logs.txt
请指导我解决上述问题。
此致、
UMA Shanker