This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:A_bufOverflow:缓冲区溢出问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591907/linux-omap-l138-a_bufoverflow-buffer-overflow-issue

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

大家好、

 我们的一些定制板发生了'Assertion failure:a_bufOverflow: buffer overflow'。  很少出现此问题 。 我们的 DSP 软件经常使用 std:vector 和 std:list、但我找不到它们的任何溢出。 我对 heaptrack 有疑问。

HeapTrack 使用双链接列表来重新获取缓冲区 alloc 通知。 但我发现在 BIOS_6_35_01_29/packages/ti/sysBIOS/KNL/Queue.c 中、Queue_put 使用 Hwi_disable 和 Hwi_restore 来确保操作原子 、但在 Queue_remove 中不是这样。 为什么?  Queue_remove 原子仍然有效吗? 如果 Queue_remove 不是原子的、则当两个线程同时 HeapTrack_free 时、HeapTrack 队列可能具有错误的记录。

有人可以帮助提供支持吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RTOS 团队已收到通知。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4977748、
    抱歉、对这条线程的响应非常迟缓。 此问题是否仍然存在?

    Lali