This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TVP5158:TVP5158交错模式支持

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601021/linux-tvp5158-tvp5158-interleaved-mode-support

器件型号:TVP5158

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TVP5158用于以下用例

   VIN-1 ----|------------------ |        

           |   TVP 5158      |--- > VIN-1和 VIN2 (交错模式)

   VIN-2 ---|--- |  

我们有几个问题需要了解 TVP5158是否适用于此用例。

如果我们考虑线路交错、当主机处理器接收到一个帧时 、该帧将具有 VIN-1的奇数行和 VIN2的奇数行。

  我的理解是否正确?

那么、主机处理器接收到的下一个帧会发生什么情况? (它是否包含前一帧的偶数行或将偶数行丢弃在一起?

此外,如何考虑到不同的决议。

4、基本来说、我想知道我们是否需要开发在主机处理器上运行的任何软件、以确保图像的质量得以保持。

5.我们是否需要拆分帧,以便获得完整的 VIN-1和 VIN-2帧(通过线路复制或其他方法)?

感谢您的帮助和建议。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram

    TVP 不能接受两个 VIP 输入、而是接受多达4个模拟 SD 分辨率并对其进行多路复用并通过并行接口发送。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您的回答。 VIN-1和 VIN-2时的电压。 我的意思是按照以下内容。
    www.ti.com/.../datasheetdiagram.tsp

    1.我们应将2个模拟视频输入连接到 TVP,并将其他并行输入连接到814X 的视频输入端口。
    2. TVP 如何对来自视频输入的数据进行多路复用? 根据我们的理解、多路复用将是线性/像素交错。 是这样吗?
    3.我想检查一下,如果是线性交错- AP 如何为两个视频重建整个帧? 它是否会影响视频质量?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    您是说 TVP 的并联输出连接到 VIP?
    TVP 支持两种多路复用、像素多路复用和线路多路复用。
    在 VIP 端、我们建议使用像素多路复用模式。
    像素多路复用器或线路多路复用器不会真正影响视频质量。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    1.是 TVP 连接到814X 的 VIN 端口。
    2.我们是否支持814中的软件来解复用 TVP 数据?
    3.您能否分享一下在814X 缓冲区中、假设两帧是隔行的、那么这两帧看起来是什么样的。
    4.现有的软件支持是什么,可以从814中的多路复用帧中获取2个单独的帧?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    解复用不是在软件中完成的、VIP 硬件会进行解复用、并在单独的缓冲区中为每个通道提供帧。  

    有一个 DVR-RDK、它应该是多通道捕捉。

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    感谢您对双通道模式的响应。

    1.我想检查是否支持4通道模拟输入。 我们希望将4个模拟视频连接到 TVP。
    2. TVP 是否支持4路模拟视频输入。 TVP 的并行输出(仅一个8位输出通道)将连接到 VIN 端口(D0-D7)
    3. CAN DM8147 VIN 端口支持4通道多路复用数据的多路信号分离。
    4.我们将使用 PAL/NTSC。 CAN TVP 支持4通道 PAL/NTSC 分辨率多路复用。

    4通道场景是否存在任何限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    我想补充一点、我们将使用 BT656模式进行4通道配置

    谢谢、
    Sriram
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是您的问题的答案

    1、支持
    2、TVP5158支持4路模拟输入
    3、是的
    4、是的
    5、是的

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个与此相关的问题。

    通道编号是如何传递的。 是线交错模式还是像素交错模式。
    应用程序如何知道哪个缓冲器属于哪个通道。

    我们是否能够维持线/像素交错模式的线/像素顺序。

    假设:

    通道-1 - NTSC-CAM-1-打开第三个

    通道2 - NTSC-CAM2 -先打开

    通道2 - NTSC-CAME3 -第二个打开

    通道4 - NTSC-cam4 -打开第四个

    像素/行顺序是否始终保持恒定、以便我们可以在应用级别找到哪个缓冲区属于哪个摄像机。


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    通道编号是 SAV/EAV 代码的一部分、驱动程序提供存储通道的缓冲区的详细信息。  

    本质上、您需要将缓冲区排队到适当的通道以进行捕获。 因此、应用程序知道哪个缓冲区已排队到哪些通道。

    此致、

    Brijesh