This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:处理器 SDK ECCN

Guru**** 2583495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590949/linux-am3352-processor-sdk-eccn

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

请告诉我处理器 Linux SDK 的 ECCN 吗?

此外 、ECCN 是否随软件版本而变化?

此致、

Hamada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser - San。

    感谢你的答复。
    我将等待软件团队的联系。

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种情况如何?
    我正在等待联系。

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误了时间...我正在与我们的团队核实、我们很快会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈马达:
    公开可用-加密源代码–根据 ECCN 5D002许可例外 TSU 分类的新源代码和以前的源代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Rogerio-San。

    感谢你的答复。

    ・Processor Linux SDK 的 ECCN 为"5D002"。
    ・ECCN 编号不取决于软件版本。
    在任何版本中、ECCN 都是5D002。

    我的理解是否正确?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamada、
    请务必阅读免责声明-请参阅清单:

    任何使用清单中所列 ECCN 的行为均由用户承担风险、无需向 TI 求助。 贵公司作为记录出口者、负责在出口时确定任何商品的正确分类。 TI 对软件的任何出口分类仅供 TI 内部使用、不应将其解释为有关此类软件的正确出口分类或出口此类软件是否需要出口许可证或其他文档的表述或保证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢你。 我们明白了。

    您能否告知我们此案例应使用哪个后缀?

    至于许可证例外、我们认为应 应用 ENC。

    5D002.A

    5D002.b

    5D002.c.1.

    5D002.c.2.

    5D002.d

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请提供建议。

     [引用用户="Ken ***"]

    你(们)好

    谢谢你。 我们明白了。

    您能否告知我们此案例应使用哪个后缀?

    至于许可证例外、我们认为应 应用 ENC。

    5D002.A

    5D002.b

    5D002.c.1.

    5D002.c.2.

    5D002.d

    Ken

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    我向我们的出口管制部门确认、ECCN 与 Rogerio 的上述说法相同:

    公开可用-加密*源代码或对象代码

    这与去年9月所做的更改是一致的。

    谢谢你。