This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:hello 示例构建挂起

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604255/ccs-tms320c6678-hello-example-build-hang

器件型号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

Code Composer 版本:CCSv7.2

SYSBIOS 版本: BIOS_6_50_01_12

XDC 工具版本: xdctools_3_50_02_20。

CCS 和 SYSBIO 安装路径:C:\

我从 SYSBIOS 导入了现有的"Hello example"工程、并尝试编译该工程。 但遗憾的是、该项目未完全成功构建、看起来像是在3%或4%的水平上挂起、既没有失败也没有成功。 我安装了 CCS 很多次、但运气不好。 但是、同一项目已成功构建在其他两台 PC 中、但未在我的 PC 中(启动!!)。  

有人能帮我解决问题吗、我已经跟过、文档和线程也可以、但运气不好?

日志供您参考:

****为项目 test_SYSBIOS 构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
gmake[1]:输入目录'C:/Users/pavankrishna/workspace_v7/TEST_SYSBIOS/Debug
'生成文件:./app.cfg '
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_50_02_20_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.c66 -p ti.platforms.evm6678 -r 版本-c "C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3 "--compileOptions "-g -optimize_with _debug""./app.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/app_pe66.cfg 配置 app.xe66 ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 C:/Users/pavankrishna/workspace_v7/TEST_SYSBIOS/src/sysbios/sysbios.ae66 ...
gmake[1]:输入目录`C:/Users/pavankrishna/workspace_v7/TEST_SYSBIOS/src/sysbios
CLE66 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
asme66 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P。。
asme66 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm.s62。。
asme66 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62。。

谢谢、

-Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Pavan、

    您是否正确设置了 CCS? 请参阅本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    成功连接到器件内核后、您可以轻松地编写一个简单的 hello world 并加载它。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、

    我可以说 CCS 已成功安装、因为在安装过程中、我没有收到任何错误、也没有安全地退出安装。

    我已经多次安装 CCS、因为我怀疑是一样的。 我在其他线程中也看到过这种问题、但线程解释不完整。

    请帮助我们找到合适的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够创建目标配置文件、测试与处理器的连接并启动调试会话?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编译工程在大多数时间都处于挂起状态、我可以说、成功的10倍中有1倍是成功的。 每当我感觉它挂起时、我都会取消构建项目并重新构建、因此经过一些跟踪后、它可能会成功。 成功构建后、我能够调试并启动应用。

    我认为与目标配置文件无关、实际上"测试连接"没有任何问题。

    请提供帮助。