大家好、
1) 1) PCIe 和 MSMC 的电源域在空闲期间关闭。
如果 PCIe 和 MSMC 的电源域都关闭、我们是否需要注意事项?
是否有任何在关闭时无法控制的东西。
请告诉我们、重新上电后是否需要重新初始化。
2) 2)希望通过 IDLE 命令断电
我们想知道影响与1)相同。
3) 3) PWRSTATECTL 中的休眠模式或/和待机模式已经被置位。
电流未减小。
请告诉我们原因。
任何减少目前消费的想法都将受到极大的赞赏。
4) 4)串行 IF
SPI 可用于向 FPGA 发送位流数据以进行自身配置。
如果 CLK/数据速度从10MHz 到40MHz 而不是 SPI、是否有其他建议。
非常感谢您的善意观察。
此致、
Hitoshi Sugawara