This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:FireWire 驱动程序

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586968/linux-tmdsevm572x-firewire-driver

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

如何将 firewire 驱动程序添加到 TI SDK 中的内核并将其放入 SD 卡中?

我执行了

- machine=am57xx-evm bitbake virtual/kernel -c menuconfig

- MACHINE=am57xx-EVM bitbake 虚拟/内核

- MACHINE=am57xx-EVM bitbake tisdk-rootfs-image

但不包含 firewire 驱动程序。 是否有相关教程?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处理器或 EVM 上不存在 IEEE1394 (Firewire)。

    您如何添加它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 miniPCIe Firewire 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是本机 mini-PCIe 插卡还是适配器卡?

    请提供您正在使用的卡的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过执行以下操作解决了该问题:

    - machine=am57xx-evm bitbake virtual/kernel -c menuconfig
    - machine=am57xx-evm bitbake 虚拟/内核-f -c 编译
    - machine=am57xx-evm bitbake 虚拟/内核-f
    - MACHINE=am57xx-EVM bitbake tisdk-rootfs-image

    - goto tisdk/build/arago-tmp-external/linaro-toolchain/deploy/images/am57xx-evm
    -将 MLO 和 U-boot 复制到名为 boot 的额外文件夹中
    -将 tisdk-rootfs-image-am57xx-evm-[date].rootfs.tar.xz 解压到名为 rootfs 的额外文件夹中

    - goto tisdk/build/arago-tmp-extern-linaro-toolchain/work /am57xx_evm-linux-gnueabi/arago-core-tisdk-image/1.0-r0.tisdk10/rootfs/bin
    -执行 sudo ./create-sdcard.sh