请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 主题中讨论的其他器件:TIDA-00299、 AMIC110、 TLK105、 TLK110
您好!
TI 的人员是否有可能澄清如何正确连接最新 EtherCAT 固件的链路/活动 LED 和 RXLINK (例如 PR0_MII0_RXLINK)?
我看到了很多采用不同方法的原理图。 但我很确定、在使用 DP83822 PHY 时、有"最佳"解决方案。 例如、TIDA-00299原理图不再连接 PHY 与 PRU 中的 RXLINK 信号(据我所见)。 此外、从我的角度来看、DP83822 PHY 能够根据 EtherCAT 指示器和标签规范的要求创建链路/活动 LED 信号。
但增强型链路检测呢?
当我查看 PRU-ICSS EtherCAT 固件 API 指南(Wiki)时、我可以看到、对于增强型链路检测、仍然需要(推荐)连接到 RXLINK (例如 PR0_MII0_RXLINK)信号。
如果需要将 PHY 的链路 LED 信号用于 RXLINK 信号、则必须手动为链路/活动 LED 创建信号(例如、通过 EtherCAT 应用或堆栈)? 或者、这是由一些 PRU GPIO 和 PRU 固件完成的吗?
您可以看到、这方面存在很多困惑。
谢谢、此致、
Patrick