This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TNETV3010 + WIN770 (Winpath)

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587473/tnetv3010-win770-winpath

主题中讨论的其他器件:TNETV3010

您好!

由于 EOL、我的客户正在寻找 WIN770 (Winpath)的替代解决方案。 他们正在将 TNETV3010 + WIN770用于电信基础设施、希望使用相同的 DSP TNETV3010 、但他们需要找到新的解决方案来替代 WIN770。

我想知道 TI 是否有其他解决方案 WIN770并能为我的客户提供支持。

谢谢、

Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaka、

    我已将其转发给 C55x 团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaka、

    您是说使用 TNETV3010替代 WIN 770吗?
    您的客户现在在 TNETV3010上使用了什么软件?

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的客户正在使用 TNETV3010和 WIN770、但由于 EOL、他们无法购买 WIN770。 他们正在寻找一种能够取代 WIN770的解决方案?  

    软件是 TI VoIP 网关解决方案。

    谢谢、

    Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaka、
    请联系 Wintegra、因为他们能够进一步帮助处理此请求。

    Lali