This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:连接焊球 H5 (DVDD18)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591607/66ak2g02-connection-of-ball-h5-dvdd18

器件型号:66AK2G02

K2GEVM 原理图显示了通过铁氧体磁珠连接到 DVDD18的66AK2G48焊球 H5 (DVDD18)、而不是像其他 DVDD18电源引脚那样直接连接。 这是建议的连接方式、还是应该忽略对该焊球的特殊处理方式?

此致、

Debora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Debora、

    是的、H5焊球是不同的、需要更稳定的电源、这就是它通过铁氧体磁珠连接的原因。

    遵循参考设计 K2G EVM 和 K2G 工业 EVM

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    非常感谢。
    下次修订数据表时、我建议指出该焊球并注意其特殊要求。

    此致、
    Debora
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Debora、

    我正在尝试确认在引脚 H5上放置铁氧体的要求。 希望我能在下周初提供一个明确的答案。

    此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 确认端子 H5不需要低通滤波器。  滤波 器已添加到 EVM 进行 内部测试、正常运行时不需要该滤波器。

    此致、
    Paul