This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515:结合 CSL 示例以实现 C5515EVM 与 ADS1298的目标

Guru**** 2586945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588808/tms320c5515-combine-csl-examples-to-achieve-an-objective-for-c5515evm-with-ads1298

器件型号:TMS320C5515
主题中讨论的其他器件:ADS1298

大家好、


我正在尝试将 ADS1298与 C5515EVM 连接。 目的是获取信号信息并将其存储。
我已经为我的项目运行了必要的 CSL 示例、这些示例将非常重要。
路径流和我的目标:::::::::
1.使用 ECG_nonBIOS.pjt 应用程序获取 ADS1298接口的代码。
2.使用 CSL 库中的 RTC 示例... 对于 CCS v6.X ........ CSL_RTC_Example_Out、用于运行 RTC 并获取当前时间和日期。
3.使用 CSL 库中的 MMCSD 示例......... 对于 CCS v6.X............ CSL_MMCSD_SdCardExample_out 将数据写入 SD 卡。(建议使用同一示例库文件夹中的替代示例、因为这不会使操作系统读取)
4.使用 CSL 库中的 LCD 示例.......... 对于 CCS v6.X ........ CSL_LCDC_dispalyExmaple_out 可使用电路板上提供的 LCD 显示屏上的"Draw _string"来写入字符串。

虽然上述 CSL 示例是独立运行的、但我想将这三个示例结合起来、以实现以下目标:::::::::::::::::
使用 RTC 每秒生成的时间和日期将其显示在--- >> LCD,同时将--- >> RTC 日期和时间(每秒一次),位于--- >SD 卡。
我需要将这三个因素结合起来,以实现所期望的目标。
请您引导我将这三个示例合并为一个示例、并尽早实现结果。

谢谢你


此致

Balasubramanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    我能够将 RTC 示例组合在 LCD 文本显示示例中、以在 LCD 上显示样本字符串并每秒获取 RTC 日期和时间。 我需要帮助将其与 MMCSD 卡示例相结合、以实现所需的目标。

    我请求您帮助我对 EBSR 设置进行所需的更改、以及如何准确地进行这些更改、以便使用 LCD 和 SD 卡。

    我请求您帮助我逐步完成此操作的详细信息。

    谢谢你

    此致

     

    Balasubramanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Balasubramanya、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shulev、

    感谢您帮助将问题声明转发给软件专家。

    我想告诉大家、我已经成功地将 MMCSD、RTC、LCD 示例合并到一个源代码中。

    我还了解了如何针对相同的示例源代码组合更改 EBSR。

    我的主要问题是现在使用合并的源文件。 即... MMCSD、RTC 和 LCD、可实现与 ADS1298模拟前端板的 SPI 接口。

     

    示例的组合方式使得 RTC 示例代码>"""""""""""" CSL_RTC_Example_Out """""" 和 MMCSD 示例代码>>"""""""""" CSL_MMCSD_SDCardExample_Out """""""""" 从 CSL_Examples >>"""""""" CCS_v6.x_examples""""""" 合并到了源文件"""""""""" CSL_LCDC_TextDisplayExample_Out"""" 。

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    控制台输出>>>


    RTC_setCallback 成功
    RTC_CONFIG 成功
    RTC_getconfig 成功
    RTC_setTime 成功
    RTC_setdate 成功
    RTC_setAlarm 成功
    RTC_setPeriodicInterval 成功
    RTC_eventEnable 用于 SEC 事件成功
    RTC_eventEnable 用于成功的警报事件

    启动 RTC


    LCD_init 成功
    API:MMC_open 成功
    检测到 SD 卡!
    SD 卡是高容量卡
    存储器访问将使用块寻址

    LCD_open 成功
    LCD_setup 成功

    一 //……

     字节254:254
     字节255:255

    API:MMC_WRITE 成功

    API:MMC_Read 成功
    API:MMC_Close 成功

    SD 卡读写缓冲器匹配

    RTC Sec 中断1

    迭代:1   时间和日期为:12:12:13:0017, 16-10-08

    RTC Sec 中断2

    迭代:2   时间和日期为:12:12:14:0017,16-10-08

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     

    我的下一个目的是利用上述组合并实现与 ADS1298 FE 板的 SPI 接口。


    我正在尝试了解从示例项目 ADS1298_ECGSystem_C5515EVM 运行的代码序列...>>""""""""" ecGNonBIOS.pjt""""示例。

    这将非常有助于我实现将 ECGNonBIOS.pjt 和组合 CSL 样本合并为一个后的最终结果、以便尽快开始我的算法实现。 我非常感谢帮助我实现我的目标并缩短我的项目完成时间。

     

    谢谢你

    此致

     

    Balasubramanya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Balasubramanya、
    遗憾的是、ECG 项目不再受支持、因此很难在这方面获得帮助。 抱歉。

    Lali