This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C55xx USB 高速多通道音频支持

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587773/c55xx-usb-high-speed-multichannel-audio-support

您好!

我正在探索 c55xx 器件的工具。 C5517器件(以及其他一些器件)的数据表显示有一个 USB 2.0高速 PHY、因此看起来应该可以实现多通道音频流。 我查看了提供的一些示例、但 USB 目录中的自述文件显示"USB 音频演示已从 CSL USB 示例中删除。 它成为一个独立的项目。 请联系 TI"。

那么、我的问题是、使用以下芯片之一对符合以下规范的 USB 接口进行编程有多困难(甚至可能):24位、4in/2输出、96kHz (如果可以24位的话、48kHz 是可以接受的)? 是否有实现 USB 音频2.0的示例项目? 我正在寻找一种能够满足这些规格的解决方案、并且在不插入 USB 时还能将4通道音频写入 SD 卡-此系列中的任何器件、尤其是我应该查看吗?

谢谢!

C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应该可以这样使用 C55xx USB 的 USB。 但是、我不是 C55x 软件方面的专家、因此我正在 C55x 团队中征求意见。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin、

    有一个连接的音频框架(CAF) www.ti.com/.../c55x-audioframework 可以提供 USB 音频。 但是、这些示例适用于下载软件包时的 C5535和 C5515。 您可以对 CSL 层进行一些更改、并能够使其在 C5517上工作。

    希望这对您有所帮助。

    Lali