This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3359:PWM API

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587103/rtos-am3359-pwm-api

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 SYSBIOS 6.45对 ICEv2AM3359进行工作

以下是已安装的软件包:
BIOS_6_45_01_29
SYSBIOS_IND_SDK_02.01.03.02
tirtos_Sitara_2_00_01_23
AM335x_StarterWare_02_00_01_01

我 找不到使用 SYSBIOS (GNU 编译 器)生成 PWM 的参考示例、在这里可以找到参考示例代码和 API 以及与其关联的 Lib 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjana、
    此问题是否仍然存在? 您是否能够解决该问题?

    Lali