This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] YUV422I 字体(TDA2x)

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569895/yuv422i-font-tda2x

在我们的应用中、我们将 YUV422I 视频呈现为 TDA2x EVM 上的输出。

(I.e)显示输出格式:YUV422I。

 在 输出图像/视频的顶部、我们希望以 YUV422I 格式显示几个参数值。

(1)您是否有 YUV422I 字体文件? 如果是、您能否为我们提供相同的服务?

(2)如果 YUV422I 字体文件 不可用、您能 告诉我在  图像/视频上添加 YUV422I 字体的步骤吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Socrates、

    显示专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有 YUV 格式的字体。 我们使用 GRPX 流水线来显示字体、而 grpx 流水线使用 RGB 格式。 为什么需要对字体使用 YUV? 您可以使用 RGB 格式吗? 即使在显示视频管线上也支持 RGB 格式。

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brijesh、

    VISION SDK 软件包中提供的 YUV420SP 字体如下所示。

    VISION_SDK_02_10_00_00\VISION_SDK\examples\tda2xx\src\draw2d\draw2d_font10_YUV
    VISION_SDK_02_10_00_00\VISION_SDK\examples\tda2xx\src\draw2d\draw2d_font11.yUV
    VISION_SDK_02_10_00_00\VISION_SDK\examples\tda2xx\src\draw2d\draw2d_font12_YUV
    VISION_SDK_02_10_00_00\VISION_SDK\examples\tda2xx\src\draw2d\draw2d_font13_YUV

    我们有一个 Draw 插件,可以在其中绘制一些有关输入图像的信息。 因为要显示的某些参数已可用于绘制插件。 我们更喜欢直接在输入图像上写入这些参数值、然后将其传递给显示。

    我们不喜欢 RGB、因为这些参数需要再次发送到图形布局、这可能会增加很少的延迟。

    谢谢
    索格拉茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是否有任何关于前一个查询的建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Socrates、

    在 SDK 中、我们仅使用 RGB 平面来显示不同的文本。 但看起来、即使是 YUV420格式、也可以使用字体。
    您可以直接复制这些字体或 DMA 字体以显示文本。 您可以使用图形链接、该链接复制 RGB 平面上的 RGB 字体作为参考。

    此致、
    Brijesh