This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:TMS320C6678板的 RTOS 实验室文件

Guru**** 2540520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570387/rtos-tms320c6678-rtos-lab-files-for-the-tms320c6678-board

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!


我刚刚参加了 TI-RTOS 技术讲座、我觉得这对我很有帮助。

遗憾的是、实验室文件与 TMS320C6678评估板不兼容。

是否有关于如何使用此板完成实验的任何说明?

我认为它只能通过遵循 C6000的指令来工作。 但情况似乎并非如此、还是我错过了什么?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在参考 training.ti.com 上的 TI-RTOS 技术讲座? 如果是、我们没有任何将实验移至不同电路板的正式说明。 如果您有一个特定的问题(例如、我为什么会遇到此构建错误)、我们可以回答该问题。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我是在 training.ti.com 上参考 TI-RTOS 技术讲座的。 借助可在该论坛中找到的 C6678 EVM 的 LED_PLAY 项目、我能够根据我的平台对一些实验进行调整。

    Daniel