This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:IPNC RDK v5.1 for DM365下载链接?

Guru**** 2549840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567063/tms320dm365-ipnc-rdk-v5-1-for-dm365-download-link

器件型号:TMS320DM365

大家好、我正在尝试找到适用于 DM365的 IPNC RDK v5.1。 是否有人可以通过此链接?

谢谢、

Doug Burrell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug Burrell、您好!

    对于 DM365、请联系您当地的 TI FAE 以获取 IPNC RDK-5.1。 不免费提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doug Burrell、您好!

    此问题是否已解决?
    您是否获得了 IPNC RDK?

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt. Ltd.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这已经解决了、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug Burrell、您好!

    感谢您的确认。 请通过标记"验证答案"来关闭此主题。