This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OMAP-L138:不能从.bxL-file 中导出足迹"ZWT361"

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, OMAP-L132, TMS320C6748, SMOMAPL138B-HIREL, OMAPL138B-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589690/webench-tools-omap-l138-no-export-from-bxl-file-with-footprint-zwt361

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件: OMAP-L132TMS320C6748OMAPL138B-EPSMOMAPL138B-HiRel

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

从 Ultra Librarian 读取器(8.1.204版)导出 到具有 ZWT361封装的.bxL-file 的 Altium 不起作用:

------------------------

焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"是一种复杂的样式、将被跳过。
封装"ZWT361"需要焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"、并将被跳过。
组件"OMAP-L138_ZWT_36"需要占用空间"ZWT361"并将被跳过。

------------------------

请检查下一个文件( 以及其它带有封装"ZWT361"的文件):

OMAP-L138_ZWT_361.BXL
OMAP-L132_ZWT_361.BXL
TMS320C6748_ZWT_361.BXL

此致、
亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    是否尝试直接从.bxl 文件获取 Altium 符号? 您能不能尝试获取 Allegro 符号并将其转换为 Altium、然后检查您是否看到错误。 我无法在我的机器中安装超库软件、否则我可以从我的末端检查它

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我 直接从.bxl 文件获取 Altium 符号。

    我尝试 获取  Allegro 符号- 似乎没关系、我看不到错误、文件不是空的。  但我没有从 Allegro 到 Altium 的转换器...

    我从文件"OMAP-L138_ZCE_361.BXl"、"OMAPL138B-EP-GWT_361.BXl"、"SMOMAPL138B-HIRel_GWT_361.BXl"(没有封装"ZWT361")中获得了 Altium 的符号、并比较了它们之间的引脚图。 我认为引脚图必须一致、但我看到引脚名称及其类型的区别... 我认为 这些文件中存在一些不准确之处...

    此致、
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander -

    您是否能够找到将 ZWT 器件导出到 Altium 的解决方案? 我们正在使用该器件开始新设计、我刚刚遇到了同样的问题。

    谢谢、
    Jamie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamie

    否 我的项目仍处于冻结状态、我尚未完成此组件。 可以从"OMAP-L138_ZCE_361.BXl"、"OMAPL138B-EP-GWT_361.BXl"、"SMOMAPL138B-HIRel_GWT_361.BXl"获取 Altium 的组件、 接下来、从 Altium 获取 pinmap 的文本文件、并在它们之间进行比较-区分它们和 PDF、以查找引脚名称及其类型的错误并自行更正这些错误。 可以从"OMAPL138B-EP_GWT_361.BXL"获取占用空间-其大小与"ZWT361"相同。  

    在附件中、pinmap 与"OMAP-L138_ZCE_361.BXL-"和"OMAPL138B-EP-GWT_361.BXL-"(以及"OMAP-L138_ZCE_361.BXL-SMOMAPL138B-HiRel_GWT_361.BXL-")中所述错误的比较文件。
    从 PDF 中获取引脚并自行制作所有内容、这一点可能更加可靠...

    此致、
    亚历山大

    e2e.ti.com/.../138_2D00_138B.txt

    e2e.ti.com/.../138_2D00_S138B.txt

    e2e.ti.com/.../138B_2D00_S138B.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大-

    感谢您提供信息。  我从 ZCE 器件导入了该组件、然后对其进行了修改、以匹配 LC 开发套件中的分区。  如果您需要副本、请告诉我。

    此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、好的。  注意 ZCE 中的错误-请参阅上面的"138-138B.txt"文件。 在引脚类型和拼写错误中、存在严重的"P16"引脚错误:必须使用"USB1_DM"、而不是"USB0_ID"。 引脚"K3"必须为"VP_CLKOUT2/MMCSD1_DAT[2]/PRU1_R30[2]/GP6[3]/PRU1_R31[3]。

    也许这不是所有的错误-我没有检查...

    此致、
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander -感谢您指出这些问题。  我们在符号中更正了这些值。  我遇到的其余问题是拼写错误和引脚类型错误。

    谢谢、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jamie

    好的。  如果你会发现 其他一些错误-最好知道这些错误。

    此致、
    亚历山大