This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:Remoteproc 资源表问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601711/linux-processor-sdk-am57x-remoteproc-resource-table-question

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Linux

您好!

 我们正在使用运行 在 A15内核上的 Linux (PROCESSOR-SDK-LINUXT-AM57xx-EVM-03.01.00.06)开发 AM572x。 我们通过 remoteproc 启动 DSP1以执行某些附带任务、并希望将 OCMC 的一部分用作专用 DSP RAM。 为了实现这一目标、我们希望在外部 RAM 中的默认 CMA 空间之外、在 OCMC-RAM 中定义 CMA 空间、并在配置特定分割区时让 remoteproc 指向它。

我们了解到、资源表分割结构中的物理地址成员根本不会从 remoteproc 读取。 通过在资源表中将 OCMC 定义为保留内存并将此区域定义为 devmem 区域、我们已经取得了一些成功。 但这样、我们就无法在其中放置 ELF 存储器部分、因此我们只能通过指针访问来访问该存储器、我们必须手动进行存储器布局。

那么、如何使 remoteproc 使用特定物理地址/Cma 空间来实现特定分割?

此致、

        Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有答案? 我认为这对你来说是一个不可控制的问题。 以前没人问过这个?!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!



    我对这里的沉默有点困惑。 您是否有任何关于我的问题的活动? 很高兴有线索知道是否值得等待回复...



    最棒的



    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们将尽快为您提供一些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronb、

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我使用 M4做了一些工作:M4 SYSBIOS 端内置了一个资源表;Linux 通过 Remoteproc 将 M4代码下载到 IPU1;M4使用 OCMC 内存。 我认为这也适用于您使用 DSP 的情况。

    附件是原始和修改后的资源表。 我关注了这个 wiki:

    您可以看到添加了条目 devmem14、其中包含"type_CARVEOUT"、而不是"type_DEVMEM"。

    然后、我有一个 config.bld、它定义了我修改后的存储器映射和代码放置、以将代码/数据保存到 OCMC 中。 我使用了 evmDRA7XX_ExtMemMapIpu1、因为您应该是 evmDRA7XX_ExtMemMapDsp。 文件也会附加。

    最后、我重建了 M4 SysBIOS 应用程序并复制到/lib/firmware.中 Linux 能够下载并运行。

    此致、Eric

    e2e.ti.com/.../Common.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

     感谢您的努力-很抱歉、我最近几天没有去办公室。

    您提供的资源表与我从您那里获得的资源表非常相似。 不幸的是、这些也不会有所帮助。 是否确定 IPU POV 的0x60400000处映射的存储器实际上是 OCMC? 处理镂空的 Remoteproc 代码不关心提供的物理地址。 我怀疑它将映射除 Linux 器件树中定义的 CMA 区域中的标准内存以外的任何内容。

    请参见 linux-rt-sdk 3.1.0.6中的 remoteproc 代码片段 driver/remoteproc_core.c:701 ff。

    /**
    * rproc_handle_carveout()-处理 phys contg 内存分配请求
    *@rproc:rproc handle
    *@RSC:资源条目
    *@ave:可用数据大小(用于映像验证)
    *
    *此函
    数将处理用于分配物理*连续内存区域的固件请求。
    *
    *这些请求条目应首先出现在固件的资源表中,
    *因为其他固件条目可能会请求将其他数据对象放置在
    这些内存区域内*(例如数据/代码段、跟踪资源条目...)。
    *
    *以这种方式分配存储器有助于更
    有效地利用保留的物理存储器*(例如 CMA)、还可以最大限度地减少
    映射该存储器所需的 TLB 条目数*(如果@rproc 使用 IOMMU)。 降低 TLB
    *压力很重要;它可能会对性能产生重大影响。
    */
    static int rproc_handle_carveout (struct rproc *rproc,
    struct fw_rsc_carveout *rSC,
    int offset,int avail)
    {
    struct rproc_mem_entry *carveout,*mapping;
    struct device *dev =&rsc->dev;
    dma_addr_t dma;
    
    
    
    
    t rait (如果是),则为 void,'rus_ret_ret_ret_eout'
    
    ,则为 void;{*ret_ret_ret_ret_eout}
    
    /*确保保留的字节为零*/
    if (RSC->reserved){
    DEV_ERR(dev,"carveout RSC 具有非零保留字节\n");
    return -EINVAL;
    }
    
    DEV_dbg (Dev,"carveout RSC: da %x, PA %x, len %x, flags %x\n",
    rsc->da->rsc" rsc->pA、rsc->len、rsc->flags);
    
    carveout = kzalloc (sizeof (* carveout)、gfp_kernel);
    如果(!carveout)
    返回-ENOMEM;
    
    va = dma_alloc_相干(dev->parent、Rsc->len、&dma、GFP_kernel);
    如果(!va){dev_er(dev->parent,
    "dma_alloc_相干 er:%d\n", RSC->len);
    ret =-ENOMEM;
    转到 free_carv;
    }
    
    DEV_dbg (dev、"分割 va %p、DMA %pad、len 0x%x\n"、va、
    &DMA,RSC->len);
    
    /*
    确定,这是非标准的。
    *
    *有时我们不能依赖基于 iommu 的通用 DMA API
    *来动态分配器件地址、然后
    相应地设置 IOMMU *表、因为某些远程处理器可能
    *需要_我们使用其
    *固件编译时使用的硬编码器件地址。
    *
    *在本例中、我们必须直接使用 IOMMU API、并将
    *内存映射到远程
    *处理器所需的器件地址。
    *
    *显然、不应配置此类远程处理器器件
    *以使用基于 iommu 的 DMA API:在
    这种情况下、我们期望"dma"包含*物理地址。
    //
    if (rproc->domain){
    映射= kzalloc (sizeof (*映射)、gfp_kernel);
    if (!mapping){
    dev_err (dev、"kzalloc 映射失败\n");
    ret=-ENOMEM;
    转至 dma_free;
    }
    
    ret= iommu_map (rlen-> domain、rsc->dma
    、rsc->dma);rret =-ENOMEM、rsc->dma、rsc->flags
    如果(RET){
    DEV_ERR (dev、"iommu_map failed:%d\n"、ret);
    转至 free_mapping;
    }
    
    //*
    稍后我们将在需要取消映射
    *所有内容(例如关闭时)时需要此信息。
    *
    我们不能相信远程处理器不会更改
    *资源表,因此我们必须独立维护此信息。
    */
    mapping->da = RSC->da;
    mapping->len = RSC->len;
    list_add_tail (&mapping->node,&rproc->映射);
    
    dev_dbg (dev, "caveout 映射0x%x 至%pad\n"、
    RSC->da、&dma);
    }//*
    
    
    一些远程处理器可能需要知道 PA
    *即使它们位于 IOMMU 之后。 例如、OMAP4
    的*远程 M3处理器需要此功能、以便它能够控制
    *
    不在 IOMMU 后面的*片上硬件加速器、因此必须知道 PA。
    *
    *通常我们不想公开物理地址
    *如果我们不必(远程处理器通常
    是*不受信任的),所以我们可能只想针对
    *必须拥有此功能的*远程处理器(例如 OMAP4
    的*双 M3子系统)进行此操作。
    *
    *非 IOMMU 处理器也可能希望拥有此信息。
    *在本例中、设备地址和物理地址
    *是相同的。
    */
    RSC->PA = DMA;
    
    carveout->va = va;
    carveout->len = RSC->len;
    carveout->DMA = DMA;
    carveout->da = RSC->da;
    
    list_add_tail (&carveout->node、&rproc->carveouts);
    
    return 0;
    
    free_mapping:
    kfree (映射);
    dma_free:
    dma_free (dev->parent、 rsc->len、va、dma);
    free_carv:
    kfree (carveout);
    return;
    }
    

    RSC->PA 是您 在资源表中使用 L3_OCMC_RAM (0x40400000)初始化的结构成员。 它不会被读取、但最终会被 CMA 区域 remoteproc 映射的物理地址覆盖。

    这个问题仍然没有解决办法。 我认为这主要是一个 Linux 问题- Remoteproc 只是不支持来自几个不同存储器区域的分割-我认为它永远不会被从 CPU 控制物理存储器地址。 尽管这是一个有效的用例、但我很确定我不是唯一想要在不同存储器类型/区域中分割位置的人。

    最棒的

       Tim

    PS.:按照资源表、如何在 devmem 段之后放置分割线是一种不好的习惯、将分割线放入 devmem 子结构中有点误导...  我的看法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    TI 开发人员的意见:

    "
    CMA 和 OCMC 不能同时运行。 任何此类使用都是一个大问题。 CMA 用于 DDR 的动态连续分配、OCMC RAM 通常由 MMIO-SRAM 驱动程序管理。 因此、我不确定在某些版本的 ProcSDK 上是如何支持它的。 资源表的 TYPE_CARVEOUT 再次用于通过 Remoteproc 设备的 CMA 池分配 DDR 内存,因此它不适用于动态分配 OCMC RAM 内存。

    我建议您使用 ATM 的最佳方法是在 OCMC RAM 下使用所需区域定义子节点,并使用 DEVMEM 节点将其映射到 Remoteproc 的 MMU 并使用该内存。 OCMC RAM 是一种系统资源、在 Linux 主系统上、MPU 由 Linux 管理。 遗憾的是、SYS/BIOS 似乎认为它拥有它、并将其全部列出以用于链接(例如、请参阅任何生成的基本映像的存储器映射)、因此除非您在 OCMC RAM 下保留区域、否则这是集成冲突的情况。
    "

    您可能需要尝试一下。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

     我的结论是相同的、但让自己的想法得到认可总是很好的。