This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:启动进度条

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588449/linux-processor-sdk-am335x-psplash-progress-bar

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

我使用了 ti-process-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05封装。 默认启动不启动。 我编写了一个服务文件 psplash-start.service 以启动 /etc/init.d/psplash.sh 脚本。

但它只显示静态图片而没有进展!!!

在 传统的 SysV Init 中、我可以发现/etc/init.d/rc 脚本将在引导时更新进度。

启动时是否有方法使用带有 progeess 的 pplash 使用 systemd Init?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keming、

    阅读 此讨论。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、
    感谢您的回答。
    我已阅读讨论内容。 如前所述、我找不到(src/core/manager.c)补丁。
    TI 是否应该计划为支持闪屏的 systemd 制作补丁?
    我认为我很难完成这项工作。 还有其他帮助吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Keming:
    我也被同样的问题所震惊,请你回答你所采取的步骤。

    谢谢你。
    khagesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,khagesh

    很抱歉我没有解决这个问题。  

    现在我使用 ti-sdk-am335x-evm-0.8.00.00.00 SDK、 此 SDK 使用 传统的 SysV Init。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keming:

     感谢您的快速响应、

    我之前使用的是 ti-sdk-am335x-evm-0.8.00.00.00 SDK、但它不支持 Qt 5.6应用、 您知道如何使用 Qt 5.6更新此 SDK 吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,khagesh
    我在应用程序中运行了不带 SGX 的 QT5.5和带 SGX 的 QT5.8。 我自己交叉编译 QT。
    参考:www.eefocus.com/.../311437_e4f0a.html