我下载 am57xx-EVM-Linux-RT-03.02.00.05,并使用 Win32DiskImager 根据“Windows SD Card Creation Wiki”(Windows SD 卡创建 Wiki)将映像下载到 SD 卡中。
然后、我将 SD 插入 IDK 并为 IDK 加电。 没有来自串行端口的输出。 软件似乎被阻止了。我想知道这个 IDK 是否失败了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我下载 am57xx-EVM-Linux-RT-03.02.00.05,并使用 Win32DiskImager 根据“Windows SD Card Creation Wiki”(Windows SD 卡创建 Wiki)将映像下载到 SD 卡中。
然后、我将 SD 插入 IDK 并为 IDK 加电。 没有来自串行端口的输出。 软件似乎被阻止了。我想知道这个 IDK 是否失败了。
您好!
-从 AM571x IDK EVM 上卸下 SD 卡
-连接到 A15内核,加载并运行连接的 UART 测试示例,您应该会看到 UART 的一些输出,例如:UART 驱动程序和实用程序示例测试用例:请输入16个字节的字符或按 ESC
是否可以确保 UART 端口正常工作?e2e.ti.com/.../UART_5F00_idkAM571x_5F00_arm.out
此致、Eric
Eric、
然后我 在 CCS 中运行 MMCSD_FatfsConsole_idkAM571x_armExampleProject,并按如下所示从 UART 输出。
All 测试已通过
0:>ls
-- A 2017/06/29 04:11 109702 MLO
--a 2017/06/29 04:11 1164 README
--a 2017/06/29 04:11 857748 u-boot.img
--a 2017/06/29 04:11 574 uEnv.txt
4个文件、总共969188字节
0 Dir、69612K 字节空闲
所有测试均已通过
0:>
Eric、
我一直认为这一定是我的 IDK 上的硬件故障、因此我联系我的经销商、他们告诉我如下:
"
对于所有有缺陷的开发工具:
客户必须首先通过 E2E 论坛联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com/ 以验证故障。 如果 TI 技术人员确定器件可能存在缺陷,请让客户提供通信字符串,以验证 TI 是否批准退回/更换套件。 验证字符串后、让客户将套件退回 Mouser Corporate office、并向客户发送替换件(如果需要)。 完成此操作后、将 S/O 分配给 SM、包括来自 TI 的已验证通信:SM 将从 TI 获取 RMA 并关闭 S/O
"
我认为这是将 IDK 退还给我的经销商并获得更换产品的更好方法。
此致