This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640R2F:与 cc2650和 cc2640R2F 兼容?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568446/rtos-cc2640r2f-cc2650-and-cc2640r2f-compatible

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好
您是否知道 CC2640R2F 的5x5mm 封装和 CC2650的5x5mm 封装是否完全引脚兼容。 我是否可以直接在外接 PC 板上将 CC2650替换为 CC2640R2F?
提前感谢、期待收到您的回复。  
此致
Fu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fu、
    是的、它们是引脚兼容的。 唯一的区别是每个模块中的无线电、但引脚位于相同的位置。
    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个建议的答案、由于此主题在一周内未激活、建议的答案被标记为验证。 请随意选择"拒绝回答"按钮、并回复更多详细信息。