请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H14 您好!
我刚刚在 evmK2H 上尝试过 OpenMP ACC 示例应用、它在最新的 ProcSDK (版本03.02.00)中受限制。
我使用以下指令构建了 OpenMP ACC 示例:
CD make openmpacc-examples_clean make openmpacc-examples make openmpacc-examples_install destdir=
在目标板(evmK2H)上引导 Linux 后、我在目标上执行了以下命令。
CD /usr/share/ti/examples/openmpacc/printf_debug ./printf_debug
然后、我看到以下错误:
/printf_debug:加载共享库时出错:libOpenMPAcc.SO.1:无法打开共享目标文件:没有此类文件或目录
在 e2e 上发现相同的错误。 它看起来是一个经过验证的答案、但在这里、我找不到有关缺少共享库的确切答案。
您对此问题有什么建议吗?
此致、
Naoki