This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:提供定制板 Linux 和 uboot 移植培训

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586247/linux-am3352-provide-the-custom-board-linux-and-uboot-porting-training

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 专家:

您是否会总结有关使用最新 SDK 的 Linux 和 uboot 的移植信息?
我知道 TI E2E 对此有一些信息、但并未进行汇总。 我知道您通过使用以下链接中的旧 SDK 提供了该培训。

 


因此、我请求您将此内容汇总至 TI Wiki 或一个 E2E 帖子。

汇总客户电路板的编辑文件。
-如何将 PIN MUX 工具文件应用于处理器 SDK
-将 DDR 配置和定义文件应用于处理器 SDK 的文件。

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    引脚多路复用器工具文件不用于 Linux、它们的结构不同、可能无法编译。

    对于需要更改的 u-boot 文件:
    多路复用器
    实验板.c

    am335x_evm.h
    相应的 DTS 文件

    对于 Linux、主要更改是 DTS & defconfig 文件。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的评论。 但是、如果可能、我请求您进行有关这方面的板端口培训。
    顺便说一下、客户应该修改 u-boot 和 Linux 的 DDR 设置的文件是什么?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DDR 配置仅在 u-boot 中完成。
    在最新的 SDK 中、您应该修改 board.c

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我认为客户需要修改"DDR_def.h"文件。 你怎么看?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    我想清除他们需要编辑的文件的目录。
    他们应该在哪个目录中编辑有关 board.c、mux.c 的文件?
    1。 /board-support/ /board/ti/am335x

    2. /board-support/ /arch/arm/cpu/armv7/am33xx

    对于 AM335x_EVM.h、我认为以下目录。
    am335x_evm.h
    /board-support/ /board/ti/am335x

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    请您提供意见吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    [引用]他们应该在哪个目录中编辑有关 board.c、mux.c 的文件?
    1。 /board-support/ /board/ti/am335x

    2. /board-support/ /arch/arm/cpu/armv7/am33xx /[/报价]

    您应参阅:/board-support/ /board/ti/am335x

    [引用]对于 AM335x_EVM.h、我认为以下目录。
    路径为: /include/configs

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。

    请您回答以下问题吗?
    >我认为客户需要修改"DDR_def.h"文件。 你怎么看?

    如果您有任何问题、请告诉我。
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、如果它们与您的 DDR 规格不匹配、那么您应该更改它们。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。
    除以下文件外、uboot 目录中是否还有任何其他文件可用于定制板?

    多路复用器
    实验板.c
    am335x_evm.h
    ddr_def.h

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    相应的 DTS 文件。 我在第一个线程中提到过这一点。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我明白了。
    我希望更新您的 Linux 培训页面、并在 TI wiki 网站上进行讨论。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经开始了有关该主题的内部讨论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    您是否对此主题有任何更新?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    感谢您的反馈。 我们计划在未来几个月内更新培训内容。