尊敬的 TI 专家:
我在定制的 DM385平台中
我正在尝试创建解码器实例3 (CH0、CH1、CH2)以进行回放。
适用于 CH0--->全高清 CH1->HD CH2-->D1 (720*480)
CH0和 CH2在回放时是正确的。 创建 CH1 ???解码器实例的相关性
解码器的最大 NO.of 实例是什么????
建议我解决这个问题!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我在定制的 DM385平台中
我正在尝试创建解码器实例3 (CH0、CH1、CH2)以进行回放。
适用于 CH0--->全高清 CH1->HD CH2-->D1 (720*480)
CH0和 CH2在回放时是正确的。 创建 CH1 ???解码器实例的相关性
解码器的最大 NO.of 实例是什么????
建议我解决这个问题!!!
尊敬的 Anuj:
感谢您的回复。
查找随附的日志 Dec.txt 以供您参考。
您能否通过添加合并链接来为3个通道创建一个解码器实例来完成链?
ipcBitsOutHost->ipcBitsInVideo-->解码器--> ipcOutVideo --> ipcInVpss --> Deinterlacer -->显示
在此管道中,我必须在解码器之前添加合并链接???
此致、
Rajesh Kannan.S
尊敬的 Anuj:
查找随附的完整日志以供您参考。
此致、
Rajesh Kannan.S
尊敬的 Anuj:
感谢您的回复。
A8端的文件为.mkv 格式,分辨率为1920*1080、720*480和1280*720。 FPS 为25
查找随附的文件供您参考。
此致、
Rajesh Kannan.S
您好、Rajesh、
我看到了您的代码、发现您仅缩放通道0而不是通道1和2、因此请缩放其他2个通道、否则默认情况下、它将采用原始值。
我也找不到任何选择、swms link 或 display_link_cmd_switch_CH cmd、因此我建议您在用例中添加任何一个。
请使用 System_linkControl API 和 Display_link_cmd_cmd_print_buffer_statistics 等适当的参数和 cmds 打印 DEI、解码器和显示链接的统计信息 ,以显示 和共享日志,这些日志有助于查找导致问题的链接。
此致
Anuj