主题中讨论的其他器件:AM3358、 AM5708、
您好!
我正在尝试比较 AM3358、AM4379和 AM5708的浮点性能(FLOPS)、但我不太清楚。
是否有人可以共享这些 CPU 的每个时钟周期的触发器?
使用 VFP 和 NEON 的性能推理是什么?
谢谢。
此致、
朱利雄。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的疑问到底是什么? 是 VFP 还是 Neon? 由于 gcc 编译器会自动为您优化、因此该特定点无关紧要。 此外、它们是用于不同任务的不同协处理器。 NEON 是用于并行计算的 SIMD、而 VFP 只是单个浮点单元。
其他一些详细信息:从我提供的基准 Wiki 中、您可以假设 AM335x EVM 以800MHz 运行、AM437x EVM 为1000MHz、AM572x 为双核1500MHz。 您可以将其除以找出每个时钟周期的运算放大器性能。 我忘了说、Whetstone 基准还测量浮点性能、但它是单线程的、因此不要在该线程上除以2。