This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:AIC3204演示代码(信号生成)?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605396/tms320c5535-aic3204-demo-code-signal-generation

器件型号:TMS320C5535

您好!  

我不熟悉 DSP 编程、我尝试了 CSL 演示代码以了解更多相关信息。

但我没有找到如何从线路输入和线路输出生成和获取信号的任何位置(这是开始,我在培训中的第一步^^)

那么,在哪里可以找到 AIC3204的代码示例呢?

谢谢!

此致、  

William / Wistaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给 C55x 团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威廉姆斯

    如果您正在寻找用于测试音频的 C5535ezdsp 测试代码、请查看 support.spectrumdigital.com/.../上的测试代码

    请注意、这些示例不基于 CSL。
    CSL iteself 在 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\I2S 中提供了音频示例、可帮助您构建项目、但要确保在 CSL_general.h 中定义了正确的宏 我不确定 C5535ezdsp 上支持哪些 I2S 示例、但您可能需要仔细查看。

    希望这对您有所帮助。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回复!

    我在 support.spectrumdigital.com 上下载并编译了一些演示项目。

    以下项目运行得非常好:LED、UART 和 SD:)

    但我与其他人有问题:
    -“switches”演示项目:我在控制台中收到了该消息:“
    正在测试交换机...
        按 SW1或 SW2切换 LED。
        按下两个按钮可切换 LED DS3和 DS4并结束测试。 "

    我按下了 SW1和 SW2,但 eZdsp 电路板上没有发生什么...

    -通过"AIC3204"演示项目、我启动了调试器、然后我有一个空的控制台、在 eZdsp 电路板上没有发生任何事情。

    在编译器中、没有错误。 我不明白:O

    请帮帮我。

    此致、

    William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William、

    请参阅 support.spectrumdigital.com/.../ezdsp5535_TechRef_RevC.pdf 中的第2.3.2节 、需要一些 DIP 开关设置来确保 AIC3204正确复用。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我确保位置3中的 DIP 开关 SW3配置为"off"、以启用 AIC3204接口。

    但没有任何变化。

    此致、  

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道吗?。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wistaro、

    不确定您的电路板可能会发生什么情况。 是否确定您的电路板工作正常? Spectrum 站点的诊断应在电路板上正常工作。

    Lali