This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:EtherCAT 主站

Guru**** 2583045 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589672/tmdsice3359-ethercat-master

器件型号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他器件:AM5716AM5706

我正在寻找采用 TI MCU 的 EtherCAT 主设计。 我知道 AM57xx 具有 EtherCAT 主站、但我正在寻找像 MSP 这样更小的机器、但却找不到。

是否有 c667x 端口? 是否有任何建议? 谢谢。

餐巾温泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛仅介绍 Sitara 处理器系列。 EtherCAT 主站可在任何 Sitara 器件上实现。

    对于 MSP430、请咨询: e2e.ti.com/.../166
    对于 C667x、请访问 :e2e.ti.com/.../639
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找有关如何在 AM5716上实现 EtherCAT 主站的信息。 你可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想使用 AM57x、请同时查看 AM5706...17x17...正如 Biser 所说、您也可以使用 AM335x 或 AM437x 系列。

    以下是使用 Sitara 器件的良好参考设计:
    www.ti.com/.../TIDEP0043 master&tisearch=Search-EN-Everything

    您还可以在此处查看更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../FAQ_Sitara_Industrial
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 AM57x 板。 我想知道 Acontis EtherCAT 主站堆栈是否随此板免费提供、或者我们是否会单独购买?

    谢谢。