This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:SPI 从 DMA 设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606525/am5728-spi-slave-dma-setting

器件型号:AM5728

您好!

我的客户正在使用 AM5728实现完整的 SPI 主从链。

它们使用的是我们的代码示例(main_mcspi_slave_mode.c),在该示例中,我们声明/* DMA 仅在主模式下启用,作为 从模式下 DMA 问题的权变措施*/

具体该问题是什么?

提前感谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    请发布您使用的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处使用的 TI-RTOS (根据上面报告的示例代码)。
    谢谢、
    Alberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔贝托

    这是 PRSDK3.3版本的一个已知问题、将在本周结束时提供的 Processor SDK RTOSv4.0版本中解决。 如果客户立即需要此修补程序,我们可以提供修补程序,但我们建议客户从 GA 版本中选择此修补程序。

    此更新将反映在这些器件的发行说明中。 查找错误 ID PRSDK-1929。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、

    客户使用 PRSDK 4对此进行了测试、问题迎刃而解。
    他们还有其他问题、我将在单独的主题中讨论。
    谢谢、
    Alberto