This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:以太网上的 HttpPost 或 https://get

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570541/rtos-ti-rtos-mcu-httppost-or-httpsget-on-ethernet

器件型号:TI-RTOS-MCU
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试找到 HttpPost 或 https://Get 示例项目、以通过以太网实现 HttpPost 或 https://get. 我在 TI-RTOS Resource Explorer 中找不到任何示例。 我能在哪里找到或任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么器件? 您使用的是 TI-RTOS 的哪个版本? 如果您使用的是 TM4C129器件、我认为在用于 TivaC 的最新 TIRTOS 中的网络示例中有 https://put 示例(现在没有访问权限、但我将确认层)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我的笔记本电脑上查找了安装了 TivaC v 2.16.00.08版本的 TI-RTOS。 还有以太网(以及 CC3100)的 HttpGet 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMullanix、

    感谢您的回复和支持、我使用的是 CCS V6.2、TI-RTOS V2.16.00.08、但内容 与您的不一样。

    我几个月前完成了 CCS 更新、Resource Explorer 仅显示安装日期的这些示例。

    此致、

    Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我在几个论坛主题上落后了。 这是否得到了解决? 我不确定为什么您的安装仅显示上述项目。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、TOddMunalix、
    感谢您的关注。
    现在、我可以看到所有示例、问题已解决。
    如果我打开"import CCS project"窗口中突出显示的"Resource Explorer"、我可以看到所有示例。
    如果我直接打开"Resource Explorer"并尝试导入、则缺少一些示例。

    此致、
    Raghu DS