主题中讨论的其他器件:TMDXIDK5718、 TMDSEVM572X、 BeagleBoard-X15、 AM5728、 PMP
工具/软件:Linux
大家好、
我们已从 TI 购买 TMDXIDK5718和 TMDSEVM572X 开发板。
我已下载 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.bin 并能够在 Ubuntu 14.04上成功运行。 我使用 setup.sh 安装了必要的软件包、感谢您的帮助。
我的兴趣是对 AM571x 和 AM572x 这两个不同的 CPU 变体使用相同的内核源。
以下是我的问题:
1) 1)如何选择 LOADDR 进行内核编译、
从 u-boot/include/configs/am57xx.h 我没有获得有关 LOADDR 的详细信息、请提供帮助。
2) 2)我已经选择 tisdk_am57xx-evm_defconfig 来构建内核、从.config 中、我看到它适用于 SMP 内核、即 AM572x、这是正确的吗?
3) 3)基于 AM571x 的 EVM 的内核配置如何? 只需禁用 SMP 或通过 u-boot 参数即可
4) 4) am57xx_evm_defconfig 是用于构建 u-boot 的正确配置。
5) 5)我读取的内核映像文件应该是 RFS 的一部分、而不是引导 FAT 分区、如果我错了、请更正我。
请帮我输入您的信息。