This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:TDA3x IBIS 模型

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606418/tda3-tda3x-ibis-model

器件型号:TDA3

您好!

 当我使用 IBIS 开放论坛的工具(ibischk)检查 TDA3x 的 IBIS 模型时、会出现许多警告。

为什么会出现这些警告? 我是否必须自行修改 IBIS 模型。

警告如下:

 ~~~~~~~~~~μ A

 IBISCHK6 V6.1.3

正在检查 tda3x_ABF.IBS 的 IBIS 5.1兼容性...

警告-
型号 IQ1833_V_10P_1P8_M#1:电源钳位:典型值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_10P_1P8_M#1:电源钳位:最大值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_5P_1P8_M#2:电源钳位:典型值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_5P_1P8_M#2:电源钳位:最大值永远不会变为零
注释(第1655行)- GND 钳位典型数据是非单调
警告-
IQ1833_V_10P_3P3_M#3型:电源钳位:典型值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_10P_3P3_M#3:电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_10P_3P3_M#3:电源钳位:最大值永远不会变为零
警告-
IQ1833_V_5P_3P3_M#4型:电源钳位:典型值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_5P_3P3_M#4:电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-
型号 IQ1833_V_5P_3P3_M#4:电源钳位:最大值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDON_LPRX_M#8:电源钳位:典型值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDON_LPRX_M#8:电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-型号 CAMERAX_ADDR_RAM#8:最大值 CAME_ADDR_RAC#8:电源钳
位 CAME_RAM#8:最大值 电源钳位:典型值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDON_ULPRX_M#9;:电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDON_ULPRX_M#9;:电源钳位:最大值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDOON_PD_ON_M#10:电源钳位:典型
值 CAME_RAM#10_CAME_RACMODE_NO_NOT_RAM#10:不变为零警告: 电源钳位:最小值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDOON_PD_ON_M#10:电源钳位:最大值永远不会变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDOON_PU_ON_M#11:电源钳位:典型值永远不变为零
警告-型号 CAMERARX_ADDOON_PU_MOD#11:电源钳位
值 CAME_ON_EM# 电源钳位:最大值从不 



此致、
肯什 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已将您的问题转交给 IBIS 专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    现在还没有人回答这个问题。 我正在等待你的专家的答复。

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    很抱歉耽误你的时间,我给专家电话。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需修改 IBIS 模型。 只要没有错误、模型仍应与仿真工具配合使用。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。