This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM648:Lyrtech EVB 胜出#39;t 运行 VGA 输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: THS8200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604534/tms320dm648-lyrtech-evb-won-t-run-the-vga-output

器件型号:TMS320DM648
主题中讨论的其他器件:THS8200

当我运行 DM648_demo 项目(读取 DIP 开关以处理 SD/HD、即启动时的 s 视频输出/VGA 输出)时、应用 sys_aborts (根据控制台)是因为

断言失败:在 app_block_video_output.c 行685中、EVM 视频时钟控制失败

这是 THS8200的 I2C 命令、

//将 EVM 视频时钟设置为74.25MHz (高清)

status |= APP_I2C_setHDClock ();

它实际上可以实现74.25MHz 吗? 对于 PAL s 视频输出的27MHz 工作正常、但在这种情况 下、它设置为 SAA7105。 我们已真诚地复制了参考设计的这一部分、认为它可以正常工作、但 VGA 输出从未经过测试。

我有一个符合1080i 标准的 VGA 显示屏-我被一个旧的 Samsung VGA 显示器所迷惑、以为 VGA 就在那里、而显示器根本无法同步、因此我很惊讶几天前没有看到这条消息。 电路板上是否有测试点可以检查是否使用示波器生成了74MHz? 也许它有点温! 它是目前我在苏格兰的办公室里的27°C (通常温度要低10度!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我尝试使用 Lyrtech .gel 文件中的函数将 PLL 设置为74.5MHz、我如何能够测试 PLL 是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TI 有人监控648 SR、我还在等对此问题的解答。