This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0025:迁移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

Guru**** 2562650 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0025, PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW, PROCESSOR-SDK-AM437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605142/tidep0025-migration-to-pru-icss-industrial-sw

器件型号:TIDEP0025
主题中讨论的其他器件: SYSBIOSSDK-IND-SitaraPRU-ICSS-INDUSTRIAL-SWPROCESSOR-SDK-AM437X

您好!

您能否告诉我、是否计划将 TIDEP0025中的 TIDU800从 Industrial_SDK 基础迁移到 Processor_SDK 基础?
另外、如果您有该计划、您能告诉我何时会计划该计划吗?  即使我知道它的日程安排很艰难、我也很感激。

我对 TIDEP0025感兴趣:用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器。
我已检查 TIDU800运行/说明。
TIDEP0025/TIDU800使用 TMDXIDK437X 和 SYSBIOSSDK-IND-Sitara。
SYSBIOSSDK-IND-Sitara 有消息、会将其迁移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW。

我想知道当前 TIDEP0025/TIDU800何时将使用 Processor-SDK-AM437X + PRU-ICSS-EtherCAT-SLAVE + PRU-ICSS-INDUSTRIAL-DRIVES + TMDXIDK437X 进行更新

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    让我检查一下。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    此更新当前未计划、但已计划包含。
    很抱歉,不可能更具体一些。

    David