您好!
在超链接初始化中、我们很少遇到问题。 复印率约为100人中的1人。
初始化通过、所有 PLL 都被锁定、一切看起来都很好。 但是、当它被使用时、块和访问内核会停止。
我设法在崩溃之前(之后是不可能的)读取寄存器集、而我的眼睛被链接状态寄存器捕获。
这是唯一一个在复制品之间有差异的人;
两个对等端具有相同的值的良好情况:
链接状态= 0xfdf0 bdf0
非工作情况下、这些值是正确的
DSP1:LinkStatus = 0xccf0 bdf0
DSP2:linkStatus = 0xfdf0 8dff
您能否分享您的观点、出了什么问题?
我可以看到 PLS 未正确连接、但这是症状还是原因?
论坛发生了一个事件、其中执行了两次 SERDES 配置、结果看起来大致相同。
在这种情况下、双配置不是问题、使用循环通电来重新启动器件。
环境是自定义的。 问题可能在某些特定环境中发生得更严重。
基准时钟中的毛刺脉冲是否可能会导致这样的行为?
测量串行器/解串器值并应用自定义值。
提前感谢您。