This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM57x PMIC

Guru**** 2559740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590415/am5728-am57x-pmics

器件型号:AM5728

客户的常见问题:

对于 AM57x 系列、推荐使用哪些 PMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     它们是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您创建这篇文章 Rogerio。
    我想强调的是、现在这些不仅仅是"推荐的"PMIC、而是给定器件系列的"强制性"PMIC。
    目前、我们不支持此系列器件的任何其他 PMIC 或分立式电源解决方案。 因此、请遵循列出的器件数据表电源管理解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul...感谢更正我的措辞...完全同意
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关最新建议、请参阅原理图检查清单中的表格:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM57xx_Schematic_Checklist#Power

    这些链接也可在 wiki 中点击。