This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:GPMC 性能与 DM644x 相比

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587853/am5706-gpmc-performance-compared-to-dm644x

器件型号:AM5706

您好、香榭丽舍

我们正在考虑将 系统 从 DM644x 迁移到 AM570x。  我们将通过  GPMC 总线上的 DM644x 连接到 FPGA。 就使用相同的 FPGA 而言、即使对于 AM570x 也能实现相同的带宽还是吞吐量?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uchikoshi
    DM6446是一款非常旧的器件、具有不同的可用 CPU 速度等级。 我看不到为其准备好存档的 EMIFA 吞吐量数据。
    您在现有 DM6446器件系列上获得的吞吐量/带宽是多少?
    我可以告诉大家、AM570x 上 GPMC 的时钟速率与 DM6446上 EMIFA 的时钟速率相比更低。 但是 GPMC 支持突发事务等、这可能会提供更好的性能。
    最好共享当前性能或 FPGA 处理器带宽未来性能需求。

    对于基于 AM570x 的器件、PCIe 是否是 FPGA 接口的选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    谢谢...与 DM64x 和 AM57x 相比,我期待更多的问题,因为我们正在努力将设计迁移到 AM57x 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们在启动时未收集和发布数据、那么有关器件比较的 SoC 互连和外设吞吐量问题永远无法解决。 因此,如果 DM64x 上的数据不存在,很可能难以回答特定的吞吐量类型查询。