This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J6EVM5777:基于 J6的 Android

Guru**** 2558390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591713/j6evm5777-android-over-j6

器件型号:J6EVM5777

你(们)好

我已通过 J6成功引导 Android 6.0.1、现在问题是我无法在其中安装我自己的应用程序。 此外、我找不到任何 Google Play 服务和 Play 商店。

是否有使用 ADB 连接器件的任何选项。 请指导我完成此操作。

提前感谢 Gangadhar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alkesh、

    您应该能够使用 ADB。 您能否尝试执行以下命令:

    ADB kill 服务器
    sudo ADB start-server
    ADB 器件

    并查看您的器件是否被识别?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我已成功通过 TI-J6板启动 Android-6.0.1。 但没有谷歌游戏服务、游戏商店等 有人能指导我如何在其中安装所有这些 GApps 吗?
    我尝试安装 Google Play 服务和 Play 商店、但不断弹出"Google Play 服务已停止"。
    此致、
    Alkesh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alkesh、

    您能否尝试此处建议的一些解决方案:
    www.mobipicker.com/.../
    android.stackexchange.com/.../google-play-services-has-stopped-message-continually-popping-up-on-my-samsung-ph

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alkesh、

    Google Play 服务和其他 Google 应用程序不属于 AOSP (Android 开源项目)。
    OEM 将其产品中的 CTS 结果提交到 Google、并从 Google 获取这些应用程序。

    您尝试加载的应用程序可能具有其他依赖项、例如 Google 登录服务等。

    此致、
    Vishal