This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:外部 RTC

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606728/am3358-external-rtc

器件型号:AM3358

您好!

我将 WiFi 与 Sitara SDK 3.03搭配使用、并且需要使用电池供电的 RTC、因为 BBB 不会始终通电、并且该单元不会连接到互联网。  我想知道这是如何工作的-如果有参考文档可能会建议使用特定的 RTC 硬件?  

另外-我想确保这个特定版本的 Arago 能够与 RTC 配合使用-如果在 RTC 启动时 Arago 上有一个服务或某种东西在 RTC 上运行、我是不熟悉的?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Linux SDK 支持大量外部 RTC 器件。 例如、在 Sitara EVM 上使用 MCP79410。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的建议。 我查看了 Sitara SDK 3.03的 Linux menuconfig、并看到了一组不同的 RTC、但在其中没有看到 MCP79410。 79410是否遵循或遵循一些通用 RTC 器件标准?

    回复、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    我想我会再次与您联系、了解适用于 TI Sitara SDK 3.03支持的 MCP79410。 您在这种组合方面是否取得了成功?

    此外、如果内置的任何其他器件只需即插即用即可实现启动时间 RTC 功能-这也很正常。 我只想一个能正常工作的酒店:)

    再次感谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    请检查 /board-support/linux- /drivers/rtc/rtc-ds1307.c 文件。 您需要启用的驱动程序是设备驱动程序-->实时时钟-->达拉斯/Maxim DS1307/37/38/39/40、ST M41T00、EPSON RX-8025

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kemal、
    我确实看到了 RTC-ds1307.c 文件中的 MCP79410 RTC 支持、如建议。 感谢您向正确的方向指示。

    非常感谢
    标记