This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:与 BeagleBone Black 板的 LCD 集成

Guru**** 2540510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TLV320AIC3106, TMP275, TPS65910, AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589999/linux-am3358-lcd-integration-with-beaglebone-black-board

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3106TMP275TPS65910WL1835AM3352TPS65217

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 AM3358评估 Beagle Bone Black 开发板、我需要将 LCD 与触摸功能集成。 我尝试在内核中启用 DTS 和帧缓冲器驱动程序、但未成功。

能不能有人告诉我、启用"DTS"文件上的 LCD 和相关内核驱动程序需要进行哪些更改。

我将使用具有最新内核4.9.13的 buildroot。

谢谢、

Shekar

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shekar、

    您可以使用作为参考 AM335x-EVM.dts 文件来获取 LCD 面板和背光配置、但某些设置是特定于硬件的(例如面板信息和显示时序)、具体取决于您的 LCD 面板选择。 下面是和示例:

    背光{
    兼容="PWM 背光";
    PWM =<&ecap0 50000 0>;
    亮度等级=<0 51 53 56 62 75 101 152 255>;
    default-brightse-level =<8>;
    };

    面板{
    兼容="ti、tilcdc、panel ";
    状态="正常";
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&LCD_PINS_s0>;
    面板信息{
    交流偏置 =<255>;
    AC-BIAS-INtrpt =<0>;
    DMA-burst - SZ =<16>;
    bpp =<32>;
    FDD =<0x80>;
    同步边沿 =<0>;
    同步控制 =<1>;
    栅格顺序 =<0>;
    FIFO- TH =<0>;
    };

    显示时序{
    800x480p62{
    时钟频率=<30000000>;
    hactive =<800>;
    Vactive =<480>;
    前沿=<39>;
    后沿=<39>;
    HSYNC-LEN =<47>;
    后沿=<29>;
    垂直前沿=<13>;
    vsync-len =<2>;
    HSYNC-ACTIVE =<1>;
    vsync-active =<1>;
    };
    };
    };

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shekar、

    我想补充一点、您可以将其用作其他电路板触摸屏的参考配置、以考虑连接哪个 I2C 和 GPIO 触摸屏。 例如,您可以在./linux-中搜索。 /arch/arm/boot 文件夹中的"触摸屏"关键字使用以下命令:
    grep 触摸屏./-R

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0118.am335x_2D00_boneblack_5F00_dts.txte2e.ti.com/.../2654.am335x_2D00_bone_2D00_common_5F00_dtsi.txte2e.ti.com/.../5280.am33xx_5F00_dtsi.txtThanksTsvetolin Shulev,

    我指的是相同的、并尝试根据 LCD 进行修改。 但我在内核日志上收到一些背光错误消息。

    [0.536158]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.536613]、共页:/背光:无法获取/ocp/epwmss@48302000/ehrpwm@48302200的#PWM-cells
    [0.536637] PWM 背光灯:无法请求 PWM
    [0.537220] PWM 背光:背光探测失败、错误-22

    请查找随附的 DTS 文件、如果需要进行任何更改、请告诉我。

    同时、您能否告诉我哪些模块需要在内核上启用驱动程序。

    谢谢、
    Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了以下链接、他们将讨论 SGX。 这是启用 LCD 的解决方案、我是否需要按照步骤启用 LCD (TFT)。

    e2e.ti.com/.../1987258

    groups.google.com/.../

    有人能不能给我提供在 AM3358 (Beagle Bone Black)上启动 LCD (TFT)的解决方案。

    谢谢、
    Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shekar、

    请检查以下两个主题:
    e2e.ti.com/.../467559
    e2e.ti.com/.../589526

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、

    我正在使用 AM335x-EVM.dts 文件、我已修改了与芯片显示相关的更改。 您能不能查看该信息、并告诉我缺少的任何内容。

    /*
    *版权所有(C) 2012德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
    *
    *此程序是免费软件;您可以重新分发和/或修改
    *根据 GNU 通用公共许可证第2版的条款,如所示
    *由免费软件基金会发布。
    *
    /DTS-v1/;

    #include "am33xx.dtsi"
    #include

    /{
    型号="TI AM335x EVM";
    兼容="ti、am335x-evm"、"ti、am33xx";

    CPU{
    CPU@0{
    CPU0-SUPPLY =<_vdd1_reg>;
    };
    };

    内存{
    DEVICE_TYPE ="存储器";
    REG =<0x8000000000 0x10000000>;/* 256 MB */
    };

    VBAT:fixedregulator@0{
    兼容="稳压器固定";
    稳压器名称="VBAT";
    稳压器最小微伏=<5000000>;
    稳压器最大值微伏=<5000000>;
    稳压器启动;
    };

    lis3_reg:fixedregator@1{
    兼容="稳压器固定";
    电脑控制器名称="lis3_reg";
    稳压器启动;
    };

    wlan_en_reg:fixedregator@2{
    兼容="稳压器固定";
    reguler-name ="wlan-en-regulator ";
    稳压器最小微伏=<1800000>;
    稳压器最大值微伏=<1800000>;

    /*此板的 WLAN_EN GPIO -组1、pin16 */
    GPIO =<&GPIO1 16 0>;

    /* WLAN 卡特定延迟*/
    启动延迟-us =<70000>;
    使能端高电平有效;
    };

    Matrial_keypad:Matrial_keypad@0{
    兼容="GPIO-matrial-keypad";
    去抖延迟 ms =<5>;
    col-scan-delay-us =<2>;

    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&matrial_keypad_default>;
    pinctrl-1 =<&matrial_keypad_sleep>;

    ROT-GPIO =<&GPIO1 25 GPIO_ACTIVE_HIGH/*组1、pin25 *
    GPIO1 26 GPIO_ACTIVE_HIGH/*组1、pin26 *
    GPIO1 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/*组1、pin27 *

    COP-GPIO =<&GPIO1 21 GPIO_ACTIVE_HIGH/*组1、pin21 *
    GPIO1 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/*组1、pin22 *

    linux、keymap =<0x0000008b/*菜单*/
    0x0100009e/*后退*/
    0x02000069//*左侧*/
    0x0001006a/*右*/
    0x0101001c/*输入*/
    0x0201006c>;/*向下*/
    };

    GPIO_keys:volume_keys@0{
    兼容="GPIO-keys";
    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    自动执行;

    开关@9{
    label ="volume-up";
    linux、code =<115>;
    GPIO =<&GPIO0 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    GPIO 密钥、唤醒;
    };

    开关@10{
    标签="卷降";
    linux、code =<114>;
    GPIO =<&GPIO0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    GPIO 密钥、唤醒;
    };
    };

    背光{
    兼容="PWM 背光";
    PWM =<&ecap0 50000 0>;
    亮度等级=<0 51 53 56 62 75 101 152 255>;
    default-brightse-level =<8>;
    };

    面板{
    兼容="ti、tilcdc、panel ";
    状态="正常";
    面板信息{
    交流偏置 =<255>;
    AC-BIAS-INtrpt =<0>;
    DMA-burst - SZ =<16>;
    bpp =<32>;
    FDD =<0x80>;
    同步边沿 =<0>;
    同步控制 =<0>;
    栅格顺序 =<1>;
    FIFO- TH =<0>;
    };

    显示时序{
    1024x600p62{
    时钟频率=<36000000>;
    hactive =<1024>;
    Vactive =<600>;
    前沿=<1>;
    后沿=<45>;
    HSYNC-LEN =<30>;
    后沿=<22>;
    垂直前沿=<12>;
    vsync-len =<2>;
    HSYNC-ACTIVE =<1>;
    vsync-active =<1>;
    };
    };
    };

    Kim{
    兼容="Kim";
    nSHUTDOWN_GPIO =<117>;//组3、pin21 *
    DEV_name ="/dev/ttyS1;
    flow_Cntrl =<1>;
    波特率=<3000000>;
    };

    双链接{
    兼容="btwilink";
    };
    /*
    听起来{
    兼容="ti、DA830-EVM-AUDI";
    TI、模型="AM335x-EVM";
    TI、audio-codec =<&tlv320aic3106>;
    TI、McASP-控制器=<&McASP1>;
    TI、编解码器时钟速率=<12000000>;
    TI、音频路由=
    "耳机插孔"、 "HPLOUT"、
    "耳机插孔"、 "HPROUT"、
    "LINE1L"、 "线路输入"、
    "LINE1R"、 "线路输入";
    };*/
    听起来{
    兼容="ti、DA830-EVM-AUDI";
    TI、模型="DA830 EVM";
    TI、audio-codec =<&tlv320aic3x>;
    TI、McASP-controller =<&McASP0>;
    TI、编解码器时钟速率=<12000000>;
    TI、音频路由=
    "耳机插孔"、 "HPLOUT"、
    "耳机插孔"、 "HPROUT"、
    "MIC3L"、 "MIC Bias 2V"、
    "MIC3R"、 "MIC Bias 2V"、
    "MIC Bias 2V"、 "MIC 插孔";
    };
    };

    am33xx_pinmux{(am33xx_pinmux)}
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&volume_keys_s0 &clkout2_pin>;

    Matrial_keypad_default:Matrial_keypad_default{
    pinctrl-single、pins =<
    0x54 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_A5.GPIO1_21 *
    0x58 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_A6.GPIO1_22 *
    0x64 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_A9.GPIO1_25 *
    0x68 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_A10.GPIO1_26 *
    0x6c (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_A11.GPIO1_27 *
    >;
    };

    Matrial_keypad_sleep:Matrial_keypad_sleep{
    pinctrl-single、pins =<
    0x54 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_A5.GPIO1_21 *
    0x58 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_A6.GPIO1_22 *
    >;
    };

    volume_keys_s0:volume_keys_s0{
    pinctrl-single、pins =<
    0x150 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)/* spi0_SCLK/GPIO0_2 *
    0x154 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* spi0_d0.GPIO0_3 *
    >;
    };

    i2c0_pins:pinmux_i2c0_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    0x188 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c0_sda.i2c0_sda *
    0x18c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* i2c0_SCL.i2c0_SCL *
    >;
    };

    i2c1_PINs_default:pinmux_i2c1_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    0x158 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* spi0_D1.i2c1_sda *
    0x15c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)/* spi0_cs0.i2c1_SCL *
    >;
    };

    i2c1_PINs_sleep:i2c1_PINs_sleep{
    pinctrl-single、pins =<
    0x158 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* spi0_D1.i2c1_sda *
    0x15c (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)/* spi0_cs0.i2c1_SCL *
    >;
    };

    uart0_pins:pinmux_uart0_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    0x170 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* uart0_Rxd.uart0_RXD *
    0x174 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* uart0_TXD.uart0_TXD *
    >;
    };

    uart1_PINS_DEFAULT:pinmux_uart1_PINS_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    0x178 (PIN_INPUT | MUX_MODE0)/* uart1_CTSN.uart1_CTSN *
    0x17C (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* uart1_rtsn.uart1_rtsn *
    0x180 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* uart1_Rxd.uart1_RxD *
    0x184 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE0)/* uart1_TXD.uart1_TXD *
    >;
    };

    uart1_PINS_SLEEP:pinmux_uart1_PIN_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    0x178 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x17C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
    0x180 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x184 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    >;
    };

    clkout2_pin:pinmux_clkout2_pin{
    pinctrl-single、pins =<
    0x1b4 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE3)/* xdma_event_int1.clkout2 *
    >;
    };

    nandflash_pins_default:nandflash_pins_default{
    pinctrl-single、pins =<
    0x0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD0.GPMC_AD0 */
    0x4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD1.GPMC_AD1 */
    0x8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD2.GPMC_AD2 *
    0xc (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD3.GPMC_AD3 *
    0x10 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD4.GPMC_AD4 */
    0x14 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD5.GPMC_AD5 *
    0x18 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD6.GPMC_AD6 *
    0x1c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_AD7.GPMC_AD7 *
    0x70 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* GPMC_wait0.GPMC_wait0 */
    0x74 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* GPMC_WPN.GPIO0_30 */
    0x7c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_csn0.GPMC_csn0 */
    0x90 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_advn_ALe.GPMC_advn_ALE */
    0x94 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_oen_ren。GPMC_oen_ren *
    0x98 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_WN.GPMC_Wen */
    0x9C (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* GPMC_be0n_cle。GPMC_be0n_cle *
    >;
    };

    nandflash_pines_sleep:nandflash_pines_sleep{
    pinctrl-single、pins =<
    0x0 (PIN_INPUT_PULLUGD | MUX_MODE7)
    0x4 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x8 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0xc (PIN_INPUT_PULLUGD | MUX_MODE7)
    0x10 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x14 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x18 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x1c (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x70 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x74 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x7c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
    0x90 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x94 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x98 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x9C (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    >;
    };

    ecap0_PINS_DEFAULT:backlight_PINS{
    pinctrl-single、pins =<
    0x164 0x0/* eCAP0_IN_PWM0_OUT.eCAP0_IN_PWM0_OUT MODE0 */
    >;
    };

    ecap0_PINS_SLEEP:ecap0_PINS_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    0x164 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* eCAP0_IN_PWM0_OUT.eCAP0_IN_PWM0_OUT *
    >;
    };

    cpsw_default:cpsw_default{
    pinctrl-single、pins =<
    /*从属设备1 */
    0x114 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txen.rgmii1_tctl *
    0x118 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_Mode2)/* mii1_rxdv.rgmii1_rctl *
    0x11c (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txd3.rgmii1_td3 */
    0x120 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txd2.rgmii1_td2 */
    0x124 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txd1.rgmii1_TD1 *
    0x128 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txd0.rgmii1_td0 */
    0x12c (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode2)/* mii1_txclk.rgmii1_tclk *
    0x130 (PIN_INPUT_PULLUG| MUX_Mode2)/* mii1_rxclk.rgmii1_RCLK */
    0x134 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE2)/* mii1_rxd3.rgmii1_rd3 *
    0x138 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE2)/* mii1_rxd2.rgmii1_RD2 *
    0x13c (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE2)/* mii1_rxd1.rgmii1_RD1 *
    0x140 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_Mode2)/* mii1_rxd0.rgmii1_rd0 *
    >;
    };

    cpsw_sleep:cpsw_sleep{
    pinctrl-single、pins =<
    /*从器件1复位值*/
    0x114 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x118 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x11c (PIN_INPUT_PULLUGD | MUX_MODE7)
    0x120 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x124 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x128 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x12c (PIN_INPUT_PULLUGD | MUX_MODE7)
    0x130 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x134 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x138 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x13c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
    0x140 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    >;
    };

    DaVinci_MDIO_DEFAULT:DaVinci_MDIO_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    /* MDIO */
    0x148 (PIN_INPUT_PULLUP | SLEWCTRL_FAST | MUX_MODE0)/* MDIO_DATA.MDIO_DATA *
    0x14c (PIN_OUTPUT 上拉| MUX_MODE0)/* MDIO_clk.MDIO_clk *
    >;
    };

    DaVinci_MDIO_SLEEP:DaVinci_MDIO_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    /* MDIO 复位值*/
    0x148 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x14c (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)
    >;
    };

    mmc1_PINS_DEFAULT:pinmux_mmc1_PINS{
    pinctrl-single、pins =<
    0x0F0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* mmc0_dat3.mmc0_dat3 *
    0x0F4 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* mmc0_data2.mmc0_data2 *
    0x0F8 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* mmc0_data1.mmc0_data1 */
    0x0FC (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* mmc0_data0.mmc0_data0 */
    0x100 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* mmc0_clk.mmc0_clk *
    0x104 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)/* mmc0_cmd.mmc0_cmd *
    0x1A0 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE7)/* McASP0_aclkr.GPIO3_18 *
    0x160 (PIN_INPUT | MUX_MODE7) /* spi0_CS1.GPIO0_6 */
    >;
    };

    mmc1_PINS_SLEEP:pinmux_mmc1_PIN_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    0x0F0 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
    0x0F4 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
    0x0F8 (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
    0x0FC (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)
    0x100 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x104 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    0x1A0 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)
    0x160 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)
    >;
    };

    /* mmc3上的 wl12xx/wl18xx 卡*/
    mmc3_pins:pinmux_mmc3_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    0x44 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* GPMC_A1.mmc2_DAT0、INPUT_PULLUP | MODE3 */
    0x48 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* GPMC_A2.mmc2_DAT1、INPUT_PULLUP | MODE3 */
    0x4C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* GPMC_A3.mmc2_DAT2、INPUT_PULLUP | MODE3 */
    0x78 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* GPMC_BEN1.mmc2_DAT3、INPUT_PULLUP | MODE3 */
    0x88 (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* GPMC_csn3.mmc2_cmd、INPUT_PULLUP | MODE3 */
    0x8C (PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE3)/* GPMC_clk.mmc2_clk、INPUT_PULLUP | MODE3 */
    >;
    };

    /* wl12xx/wl18xx 卡使能/IRQ GPIO。 *
    wlan_pins:pinmux_wlan_pins{
    pinctrl-single、pins =<
    0x40 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_a0.GPIO1_16 */
    0x19C (PIN_INPUT | MUX_MODE7)/* McASP0_ahclkr.GPIO3_17 *
    0x1AC (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_MODE7)/* McASP0_ahclkx.GPIO3_21 *
    >;
    };

    LCD_PINS_DEFAULT:LCD_PINS_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    0x20 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad8.LCD_data23 */
    0x24 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad9.LCD_data22 */
    0x28 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad10.LCD_data21 */
    0x2C (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad11.LCD_data20 */
    0x30 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_AD12.LCD_data19 */
    0x34 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad13.LCD_data18 */
    0x38 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad14.LCD_data17 */
    0x3c (PIN_OUTPUT | MUX_MODE1)/* GPMC_ad15.LCD_data16 */
    0xA0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_Data0.LCD_Data0 */
    0xa4 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data1.LCD_data1 */
    0xa8 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data2.LCD_data2 */
    0xac (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data3.LCD_data3 */
    0xb0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data4.LCD_data4 */
    0xb4 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data5.LCD_data5 *
    0xb8 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data6.LCD_data6 */
    0xbc (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data7.LCD_data7 *
    0xc0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data8.LCD_data8 */
    0xc4 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data9.LCD_data9 */
    0xc8 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data10.LCD_data10 */
    0xcc (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data11.LCD_data11 */
    0xd0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data12.LCD_data12 */
    0xd4 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data13.LCD_data13 *
    0xd8 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data14.LCD_data14 */
    0xdc (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_data15.LCD_data15 */
    0xe0 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_vSYNC.LCD_vsync */
    0xe4 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_HSYNC.LCD_HSYNC *
    0xe8 (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_pclk.LCD_pclk *
    0xec (PIN_OUTPUT | MUX_MODE0)/* LCD_AC_BIAS_en.LCD_AC_BIAS_EN *
    >;
    };

    LCD_PINS_SLEEP:LCD_PINS_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    0x20 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_AD8.LCD_data16 */
    0x24 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_AD9.LCD_data17 */
    0x28 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_ad10.LCD_data18 */
    0x2C (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_AD11.LCD_data19 *
    0x30 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_AD12.LCD_data20 */
    0x34 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* GPMC_AD13.LCD_data21 *
    0x38 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_ad14.LCD_data22 *
    0x3c (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* GPMC_AD15.LCD_data23 *
    0xA0 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_Data0.LCD_Data0 */
    0xa4 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data1.LCD_data1 */
    0xa8 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data2.LCD_data2 */
    0xac (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data3.LCD_data3 */
    0xb0 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data4.LCD_data4 */
    0xb4 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data5.LCD_data5 *
    0xb8 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data6.LCD_data6 */
    bb c (pull_disable | MUX_MODE7)/* lcd_data7.lcd_data7 *
    0xc0 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data8.LCD_data8 */
    0xc4 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data9.LCD_data9 */
    0xc8 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data10.LCD_data10 */
    0xcc (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data11.LCD_data11 */
    0xd0 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data12.LCD_data12 */
    0xd4 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data13.LCD_data13 *
    0xd8 (PULL_DISABLE | MUX_MODE7)/* LCD_data14.LCD_data14 */
    0xdc (pull_disable | MUX_MODE7)/* lcd_data15.lcd_data15 */
    0xe0 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* LCD_vSYNC.LCD_vsync、输出| MODE0 */
    0xe4 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* LCD_HSYNC.LCD_HSYNC *
    0xe8 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE7)/* LCD_pclk.LCD_pclk *
    0xEC (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* LCD_AC_BIAS_EN.LCD_AC_BIAS_EN *
    >;
    };

    AM335x_EVM_AUDIO_PINS:AM335x_EVM_AUDIO_PINS{
    pinctrl-single、pins =<
    0x10c (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE4)/* mii1_crs.McASP1_aclkx *
    0x110 (PIN_INPUT_PULLUGDOWN | MUX_MODE4)/* mii1_rxer.McASP1_FSX *
    0x108 (PIN_OUTPUT 下拉| MUX_Mode4)/* mii1_col.McASP1_axr2 *
    0x144 (PIN_INPUT_PULLUX | MUX_MODE4)/* rmii1_ref_clk.McASP1_axr3 *
    >;
    };

    AM335x_EVM_AUDIO_PINS_SLEEP:AM335x_EVM_AUDIO_PINS_SLEEP{
    pinctrl-single、pins =<
    0x10c (PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE7)/* mii1_Rx_dv.McASP1_aclkx *
    0x110 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_txd3.McASP1_FSX *
    0x108 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* mii1_col.McASP1_axr2 *
    0x144 (PIN_INPUT 下拉| MUX_MODE7)/* rmii1_ref_clk.McASP1_axr3 *
    >;
    };

    Dcan1_PINS_DEFAULT:Dcan1_PINS_DEFAULT{
    pinctrl-single、pins =<
    0x168 (PIN_OUTPUT | MUX_Mode2)/* uart0_CTSN.d_CAN1_TX *
    0x16c (PIN_INPUT_PULLUX_MODE2)/* uart0_rtsn.d_CAN1_Rx *
    >;
    };
    };

    uart0{(&U)
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&uart0_PINs>;

    状态="正常";
    };

    uart1{(&U)
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&uart1_PINS_DEFAULT>;
    pinctrl-1 =<&uart1_PINS_SLEEP>;

    状态="正常";
    };

    i2c0{(&I)
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&i2c0_PINs>;

    状态="正常";
    时钟频率=<400000>;

    TPS:TPS@2D{
    reg =<0x2D>;
    };
    };

    USB{(&D)
    状态="正常";
    };

    &USB_CTRL_mod{
    状态="正常";
    };

    usb0_phy{/usb0_phy}
    状态="正常";
    };

    USB1_phy{
    状态="正常";
    };

    usb0{(&U)
    状态="正常";
    };

    USB1{(&S)
    状态="正常";
    DR_MODE ="主机";
    };

    cppi41dma{.cppi41dma}
    状态="正常";
    };

    i2c1{(&I)
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&i2c1_PINS_DEFAULT>;
    pinctrl-1 =<&i2c1_PINS_SLEEP>;

    状态="正常";
    时钟频率=<100000 >;

    LIS331DLH:LIS331DLH@18{
    兼容="st、LIS331DLH"、"st、lis3lv02d";
    reg =<0x18>;
    VDD-SUPPLY =<&lis3_reg>;
    VDD_IO-SUPPLY =<&lis3_reg>;

    St、click-single-x;
    St、click-single-y;
    St、click-single-z;
    St、click-thresh-x =<10>;
    St、click-thresh-y =<10>;
    St、click-thresh-z =<10>;
    St、irq1单击;
    St、irq2单击;
    ST、WAKEUP-x-LO;
    ST、WAKEUP-x-hi;
    ST、WAKEUP Y-LO;
    ST、WAKEUP Y-hi;
    ST、WAKEUP-z-lo;
    ST、WAKEUP - z-hi;
    St、min-limit-x =<120>;
    St、min-limit-y =<120>;
    St、min-limit-z =<140>;
    ST、max-limit-x =<550>;
    St、max-limit-y =<550>;
    St、max-limit-z =<750>;
    };

    tsl2550:tsl2550@39{
    兼容="Taos、tsl2550";
    reg =<0x39>;
    };

    tmp275:tmp275@48{
    兼容="ti、tmp275";
    reg =<0x48>;
    };

    tlv320aic3x:tlv320aic3x@1b{
    兼容="ti、tlv320aic3x";
    reg =<0x1b>;
    状态="正常";
    };

    tlv320aic3106:tlv320aic3106@1b{
    兼容="ti、tlv320aic3106";
    reg =<0x1b>;
    状态="正常";

    /*稳压器*/
    AVDD-SUPPLY =<&V aux2_reg>;
    IOVdd-supply =<&V aux2_reg>;
    DRVDD-SUPPLY =<&V aux2_reg>;
    DVDD 电源=<VBAT>;
    };
    };

    LCDC{
    状态="正常";
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&LCD_PINS_DEFAULT>;
    pinctrl-1 =<&LCD_PINS_SLEEP>;
    };

    等距{(&E)
    状态="正常";
    };

    epwms0{(&E)
    状态="正常";

    ecap0:ECAP@48300100{
    状态="正常";
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&ecap0_PINS_DEFAULT>;
    pinctrl-1 =<&ecap0_pins_sleep>;
    };
    };

    GPMC{
    状态="正常";
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<和 flash_pins_default>;
    pinctrl-1 =<和 flash_pins_sleep>;
    范围=<0 0x08000000 0x1000000>;// CS0:16MB (用于 NAND)*/
    NAND@0、0{
    兼容="ti、OMAP2-nand";
    reg =<0 0 4>;/* CS0、偏移量0、IO 大小4 */
    interrupt-parent =<&INTc>;
    中断=<100>;
    就绪 GPIO =<&GPMC 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;/* GPMC_wait0 */
    TI、nand-ecc-opt ="bch8";
    TI、elm-id =<和 elm>;
    NAND-BUS 宽度=<8>;
    GPMC、器件宽度=<1>;
    GPMC、SYNC-clk-ps =<0>;
    GPMC、cs-on-ns =<0>;
    GPMC、cs-rd-Off-ns =<44>;
    GPMC、cs-wr-off-ns =<44>;
    GPMC、Adv-on-ns =<6>;
    GPMC、Ad-rd -关闭-ns =<34>;
    GPMC、AdV-wr-off-ns =<44>;
    GPMC、WE-ON-ns =<0>;
    GPMC、WE-OFF-ns =<40>;
    GPMC、OE-ON-ns =<0>;
    GPMC、OE-OFF-ns =<54>;
    GPMC、ACCESS ns =<64>;
    GPMC、第周期-ns =<82>;
    GPMC、功率周期-ns =<82>;
    GPMC、总线翻转-ns =<0>;
    GPMC、cycle2cycle-delay-ns =<0>;
    GPMC、clk-activation-ns =<0>;
    GPMC、wr 访问-ns =<40>;
    GPMC、wr-data-mux-bus-ns =<0>;
    /* MTD 分区表*/
    /*所有 SPL-*分区的大小均为最小长度
    可独立编程。 原因
    * NAND 闪存这等于擦除块的大小*/
    #address-cells =<1>;
    大小单元格=<1>;
    分区@0{
    标签="NAND.SPL";
    REG =<0x00000000 0x000020000>;
    };
    分区@1{
    标签="NAND.SPL.Backup1";
    REG =<0x00020000 0x00020000>;
    };
    分区@2{
    标签="NAND.SPL.Backup2";
    REG =<0x00040000 0x00020000>;
    };
    分区@3{
    标签="NAND.SPL.backup3";
    REG =<0x00060000 0x00020000>;
    };
    分区@4{
    标签="NAND.u-boot-spl-os";
    REG =<0x00080000 0x00040000>;
    };
    分区@5{
    标签="NAND.u-BOOT";
    REG =<0x000C0000 0x00100000>;
    };
    分区@6{
    标签="NAND.u-boot-env";
    REG =<0x001C0000 0x00020000>;
    };
    分区@7{
    标签="NAND.u-boot-env.Backup1";
    REG =<0x001E0000 0x00020000>;
    };
    分区@8{
    标签="NAND.kernel";
    REG =<0x00200000 0x00800000>;
    };
    分区@9{
    标签="NAND.file-system";
    REG =<0x00A00000 0x0F600000>;
    };
    };
    };

    #include "tps65910.dtsi"

    McASP1{
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&AM335x_EVM_AUDIO_PINs>;
    pinctrl-1 =<&AM335x_EVM_AUDIO_PINS_SLEEP>;

    状态="正常";

    OP-MODE =<0>; /* mcasp_iis_mode */
    TDM-SLOTS =<2>;
    /* 4个串行器*/
    serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
    0 0 1 2
    >;
    tx-num-evt =<32>;
    Rx-num-evt =<32>;
    };

    TPS{
    vcc1-supply =<VBAT>;
    vcc2-supply =<VBAT>;
    vcc3-supply =<VBAT>;
    vcc4-supply =<VBAT>;
    vcc5-supply =<VBAT>;
    vcc6-supply =<VBAT>;
    vcc7-supply =<VBAT>;
    vcio-supply =<VBAT>;

    调节器{
    vrtc_reg:电脑控制器@0{
    稳压器常开;
    };

    VIO_reg:电脑控制器@1{
    稳压器常开;
    };

    vdd1_reg:电脑控制器@2{
    /* VDD_MPU 电压限制为0.95V - 1.325V、容差为+/-4%*
    稳压器名称="VDD_MPU";
    稳压器最小值微伏=<912500>;
    稳压器最大值微伏=<1378000>;
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    };

    vdd2_reg:电脑控制器@3{
    /* VDD_CORE 电压限制为0.95V - 1.1V、容差为+/-4%*
    稳压器名称="VDD_CORE";
    稳压器最小值微伏=<912500>;
    稳压器最大值微伏=<1150000>;
    稳压器启动;
    稳压器常开;
    };

    vdd3_reg:电脑控制器@4{
    稳压器常开;
    };

    vdig1_reg:电脑控制器@5{
    稳压器常开;
    };

    vdig2_reg:电脑控制器@6{
    稳压器常开;
    };

    vpll_reg:电脑控制器@7{
    稳压器常开;
    };

    vdac_reg:电脑控制器@8{
    稳压器常开;
    };

    vaux1_reg:电脑控制器@9{
    稳压器常开;
    };

    vaux2_reg:电脑控制器@10{
    稳压器常开;
    };

    vaux33_reg:电脑控制器@11{
    稳压器常开;
    };

    VMMC_reg:电脑控制器@12{
    稳压器最小微伏=<1800000>;
    稳压器最大值微伏=<3300000>;
    稳压器常开;
    };
    };
    };

    Mac{(&M)
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&cpsw_default>;
    pinctrl-1 =<&cpsw_sleep>;
    状态="正常";
    };

    DaVinci_MDIO{
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&Davinc_MDIO_default>;
    pinctrl-1 =<&Davinc_MDIO_SLEEP>;
    状态="正常";
    };

    cpsw_emac0{&cpsw_emac0}
    PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<0>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    };

    cpsw_emac1{&cpsw_emac1}
    PHY_ID =<&Davinci_MDIO>、<1>;
    PHY-MODE ="RGMII-txid";
    };

    tscadc{(&T)
    状态="正常";
    TSC{
    TI、电线=<4>;
    ti、x 板电阻=<200>;
    ti、坐标读数=<5>;
    TI、wire-config =<0x00 0x11 0x22 0x33>;
    TI、充电延迟=<0x400>;
    };

    ADC{
    TI、ADC 通道=<4 5 6 7>;
    };
    };

    mmc1{(&M)
    状态="正常";
    VMMC-SUPPLY =<&VMMC_REG>;
    总线宽度=<4>;
    pinctrl-names ="default"、"sleep";
    pinctrl-0 =<&mmc1_PINS_DEFAULT>;
    pinctrl-1 =<&mmc1_PINS_SLEEP>;
    CD-GPIO =<&GPIO0 6 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    };

    mmc3{(&M)
    /*这些位于纵横制上,并在中进行了概述
    Xbar-event-map 元素*/
    DMA =<&EDMA 12.
    EDMA 13>;
    dma-names ="TX"、"Rx";
    状态="正常";
    VMMC-supply =<&wlan_en_reg>;
    总线宽度=<4>;
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&mmc3_pins &wlan_pines>;
    TI、不可拆卸;
    TI、需要特殊处理;
    电容断电卡;
    暂停时保持供电;

    #address-cells =<1>;
    #size-cells =<0>;
    wlcore:wlcore@2{
    兼容="ti、wl1835";
    reg =<2>;
    interrupt-parent =<&GPIO3>;
    中断=<17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH_>;
    参考时钟频率=<38400000>;
    };
    };

    EDMA{(&E)
    TI、EDMA-Xbar-event-map =/bits/16 <1 12.
    2 13>;
    };

    sham{(&S)
    状态="正常";
    };

    AES{(&A)
    状态="正常";
    };

    {.dcan1}(&D)
    状态="禁用";/*仅在选择配置文件1时启用*/
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&dcan1_PINS_DEFAULT>;
    };

    wkup_m3_IPC{.wkup_m3_IPC}
    TI、SCALE-DATA-FW ="AM335x-EVM-SCALE-DATA.bin";
    };

    RTC{(&R)
    系统功率控制器;
    };

    &SGX{
    状态="正常";
    };


    / /

    现在问题是内核启动并停止、出现以下错误。

    U-Boot 2015.07 (2016年1月8日- 17:53:10 -0500)


    启用看门狗

    I2C:就绪

    DRAM:512 MiB

    NAND:0 MIB

    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.

    正在读取 uboot.env


    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**

    使用默认环境


    网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC

    CPsw、USB_ether

    按任意键停止自动引导:1 0

    切换到分区#0,确定

    mmc0是当前器件

    在器件0上找到 SD/MMC

    正在读取 BOOT.SCR

    **无法读取文件 boot.scr **

    正在阅读 uEnv.txt

    在4ms (4.9KiB/s)内读取23个字节

    从 uEnv.txt 加载了 env

    正在从 mmc0导入环境...

    语法错误

    切换到分区#0,确定

    mmc0是当前器件

    在器件0上找到 SD/MMC

    3344032字节在322 ms (9.9 mib/s)内读取

    40007字节在31ms (1.2 MIB/s)内读取

    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3306a0]

    ###展开的设备树 blob、88000000

    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导

    正在将设备树加载到8fff3000,结束8ffc46... 好的


    正在启动内核...


    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.1.13-g8dc6617 (root@FG-1)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1抢先于2017年5月11日13:04:01 IST
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM
    [0.000000] CMA:保留0x9e800000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUUUUUID=0000-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:485016K/524288K 可用(6451K 内核代码、261K rwdata、2176K rodata、264K init、230k BSS、 14696K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x000000 (488MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0875064 (8629KB)
    [0.000000] init:0xc0876000 - 0xc08b8000 (264 KB)
    [0.000000] .data:0xc08b8000 - 0xc08f9760 (262 KB)
    [0.000000] .bss:0xc08fc000 - 0xc0935874 (231KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000014] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源定时器1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000043] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000197]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000220]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
    [0.000227]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000232]更新内核命令行。
    [0.000250]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089294] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089384]安全框架已初始化
    [0.089431]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089441]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090050]正在初始化 cgroup Subsys blkio
    [0.090072]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090111]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090125]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090138]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.090161] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.090509]为0x80008200 - 0x80008270设置静态标识映射
    [0.091912] devtmpfs:已初始化
    [0.101823] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.110086] omap_hwmod:tptc0、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
    [0.110192] OMAP_hwmod:tptc1、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
    [0.110280] omap_hwmod:tptc2、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
    [0.114542] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.168907]时钟源 Jiffies:Mask:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.170930] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.172060] NET:注册协议系列16.
    [0.1739] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.199285]空闲:使用调速器梯
    [0.229274]空闲:使用调速器菜单
    [0.232442] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.239680] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/引脚多路复用@800/nandflash_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.242409]没有 ATAG?
    [0.242435]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.276353] EDMA-DMA-engine EDMA-DMA-engine.0:TI EDMA 引擎驱动程序
    [0.279983] vgaarb:已加载
    [0.280422] SCSI 子系统已初始化
    [0.280895] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.280946] OMAP-i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.281081]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.281143] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.281192] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.281200] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.281228]已注册 PTP 时钟支持
    [0.281978] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.282189]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.282939]切换到时钟源 Timer1
    [0.292089] NET:注册协议系列2.
    [0.292826] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292873] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292912] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.293046] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.293064] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.293214] NET:注册协议系列1.
    [0.293562] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    [0.293574] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.293581] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.293588] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.294403] CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity [0]
    [0.294450]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.296204] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.296283]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
    [0.296355]审核:type=2000审核(0.280:1):已初始化
    [0.302902] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
    [0.303251] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
    [0.305117] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.305183]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.305190]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.305252] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
    [0.307491] NET:注册协议系列38.
    [0.307563]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.307576]已登记 IO 调度程序截止日期
    [0.307626]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.308641] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.310737]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.311939] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [0.312923] Serial:8250/16550 driver,10端口,IRQ 共享已启用
    [0.316319]在 MMIO 0x44E09000 (IRQ = 155、BASE_波特 率= 3000000)上的44e09000.serial: ttyS0是8250
    [0.991719]控制台[ttyS0]已启用
    [0.996131] 48022000.serial: tmio 0x48022000处的 ttyS1 (IRQ = 156、base_baud = 3000000)是8250
    [1.00599][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.010980]面板:未配置引脚
    [1.016979][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.023734][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.080175]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x37
    [1.092776] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    [1.098390] tilcdc 4830e000.lcdc:注册的紧急通知程序
    在次要0上[1.132964][DRM]初始化了 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.148427]返修:模块已加载
    [1.156008]循环:模块已加载
    [1.160038] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
    [1.233040] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.239177] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected phy mask FFFFFFFE
    [1.246322] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.250382] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.260276] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 04:A3:16:F8:0e:5c
    [1.268610] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.274375] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.279118] omap_hsmmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.433443] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.442883] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [1.450234] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [1.457713] remoteproc0:wkup_m3可用
    [1.462202] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [1.471364] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [1.482026] remoteproc0:AM335x-pm-firmware.elf 的直接固件加载失败、错误-2
    [1.494560]轮廓:使用 ARM/armv7
    [1.498572]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [1.502926] NET:注册协议系列17.
    [1.503086] remoteproc0:返回到用户帮助程序
    [1.512813] NET:注册协议系列15.
    [1.517454]注册密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.521954] OMAP-VOLTGE_LAGE_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.528682] CPU CPU0:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 CPU0稳压器/voltdm:-517
    [1.537468] CPU CPU0:CPU0时钟通知器未就绪、请重试
    [1.543284]支持 ThumbEE CPU 扩展。
    [1.547596]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.554713] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
    [1.559913] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
    [1.567274] Nand:找不到 NAND 器件
    [1.571043] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
    [1.593125] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    [1.599629] tps65910 0-002D:配置外部控制 EN1时出错
    [1.606229] tps65910 0-002D:无法初始化外部控制配置
    [1.612912] vrtc:无法启用
    [1.616452] tps65910 0-002D:注册 tps65910-PMIC 稳压器失败
    [1.623135] tps65910-PMIC:tps65910-PMIC 的探头失败、错误-121
    [1.630177] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
    [1.637293] i2c i2c-1:无法在0x1b (-16)处注册 i2c 客户端 tlv320aic3106
    [1.644799] i2c i2c-1:for_i2c:注册/ocp/i2c@4802a000/tlv320aic3106@1b 失败
    [1.652676] OMAP_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.11、频率为100kHz
    [1.659402] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.693313] CPU CPU0:of_pm_voltdm_notifier_register:无法获取 CPU0稳压器/voltdm:-517
    [1.702079] CPU CPU0:CPU0时钟通知器未就绪、请重试
    [1.708039] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.716223] WLAN-en-regulator:正在禁用
    [1.720186] lis3_reg:正在禁用
    [1.723422] VBAT:正在禁用
    [1.726310] ALSA 器件列表:
    [1.729289]未找到声卡。
    [1.733354]正在等待根设备 PARTUUUUUID=00000000-02...

    我正在使用旧的 AM3358 SDK、版本02.00.01.07。 请检查并告诉我问题是什么。

    谢谢、此致、
    Shekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎无法检测到根分区。 您的电路板是否未成功引导至登录提示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    现在、我能够成功引导、并且能够在引导后运行矩阵应用程序。

    即使是触摸屏也会探测和初始化、但无法校准。

    请找到内核日志文件 attached.e2e.ti.com/.../4336.kernel_5F00_log_5F00_17May.txt

    我请您为以下问题提供解决方案:

    1.如果我尝试使用鼠标在矩阵 GUI 窗口中运行3D 应用程序、它将变为空白并显示白屏、它将返回到矩阵应用程序。

    2.要使用 QT 应用程序,我是否需要在内核中启用或配置其他任何内容。

    尽快重放。

    谢谢、

    Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您必须输入 这些 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kemal、

    我做了以下更改、但不起作用。
    etc/powervr.ini:添加了 DefaultPixelFormat=RGB565
    /etc/weston.ini:在[内核]部分添加了 GBM-format=rgb565
    /etc/profile.d/qt_env.sh:添加导出 QT_QPA_EGLFS_integration=none

    您能否检查以下内核 dmesg 日志:

    根目录@AM335x-EVM:~# dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (root@FG-1)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#11抢先于2017年5月17日19:02:29 IST
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:131072
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c09691d4、node_mem_map dcb61000
    [0.000000]正常区域:用于 memmap 的1152页
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:131072页,LIFO 批处理:31
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000c50d8-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:459912K/524288K 可用(6627K 内核代码、325K rwdata、2384K rodata、272K init、265K BSS、 15224K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc08d5004 (9013 KB)
    init:0xc08d6000 - 0xc091a000 (272KB)
    .data:0xc091a000 - 0xc096b630 (326KB)
    .bss:0xc096b630 - 0xc09add58 (266 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000013] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000040] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000188] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
    [0.000339]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000362]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000368]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000372]更新内核命令行。
    [0.000388]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.0892233] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089348]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089358]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089962]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.08990]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.090025]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.090038]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.090050]正在初始化 cgroup Subsys perf_event
    [0.090060]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090084] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
    [0.090446]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    [0.092248] devtmpfs:已初始化
    [0.102655] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.115464] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.170926]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.174414] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.175589] NET:注册协议系列16.
    [0.177419] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.199227]空闲:使用调速器梯
    [0.229215]空闲:使用调速器菜单
    [0.232748] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.233021] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.233699] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.233466] gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 64至95:GPIO
    [0.235001] gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.242159]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.276260] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.276593] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.279609] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev,延迟探针
    [0.279663] OMAP-i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.279694] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.279815]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.279863] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.279903] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.279909] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.279953] PTP 时钟支持已注册
    [0.280001] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.281001] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.281306]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.282346]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.291535] NET:注册协议系列2.
    [0.292208] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292254] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.292291] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.292417] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292434] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.292574] NET:注册协议系列1.
    [0.2936] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.2949] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.2955] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.2960] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.292982] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.293808]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.295517] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.302311] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.303183] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.303250]注册了密钥类型 id_resolver
    [0.303258]注册密钥类型 id_legacy
    [0.30333333] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.306501]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.306529]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.306539]已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.306679]注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.307874] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.311083] PWM 背光灯:GPIO 查找以启用消费类产品
    [0.311105] PWM 背光背光:使用器件树进行 GPIO 查找
    [0.311118] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.311127] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/backlight[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [0.311136] PWM 背光灯:使用查找表进行 GPIO 查找
    [0.311145] PWM 背光灯:查找 GPIO 使能失败
    [0.311165]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    [0.311416] PWM 背光灯:无效的默认亮度等级:101、使用100
    [0.362550]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.366141] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [1.000271]控制台[ttyS0]已启用
    [1.004748][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.010350]面板:找到背光
    [1.014360]面板:GPIO 查找以启用耗电元件
    [1.014369]面板:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.014381] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.014390] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/panel[0]的'ENABLE-GPIO'属性
    [1.014398]面板:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.014407]面板:查找 GPIO 启用失败
    [1.014414]** 初始化********
    [1.019339] 探头********
    [1.025174][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.031823][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.070563]控制台:切换到彩色帧缓冲器器件128x37
    [1.083261] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    在次要0上[1.112514][DRM]初始化了 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.124534]循环:模块已加载
    [1.129783] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.192382] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.198522] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.205490] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.209529] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.219441] cpsw 4a100000.ethernet:Detected MACID = 04:A3:16:F8:0e:5c
    [1.226232] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期850
    [1.234267] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.240666] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.245236] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到的操作
    [1.252641] OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.252656] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.25264] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.252761] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.257406] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:针对消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.257414] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.257423] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.257432] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.257440] omap_hmc 48060000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.257449] omap_hmc 48060000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.292865] omap_hsmmc 481d8000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.292885] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.292897] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.2907] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.2916] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.2924] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO CD 失败
    [1.293017] omap_hsmmc 481d8000.mmc:用于消费类 WP 的 GPIO 查找
    [1.293028] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.293037] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.293044] of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.293052] omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.293060] omap_hsmmc 481d8000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.327622] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [1.336294] of_get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@2[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.336511] of _get_named_gpiod_flags:解析了节点'/leds/led@3[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.336650] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@4[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.336755] of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/leds/led@5[0]'的'GPIO'属性-状态(0)
    [1.337190] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.343418] mmc0:地址0001处的新 SDHC 卡
    [1.350903] mmcblk0:mmc0:0001美元3.72 GiB
    [1.356552] NET:注册协议系列10.
    [1.363167] mmcblk0:P1 P2
    [1.366331] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.371674] NET:注册协议系列17.
    [1.377382]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.385079] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.419569] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.425260] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.432202] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.439290]-------- 探测 EDT FT5x06 I2C----
    [1.446322] EDT_ft5x06 1-0038:GPIO 查找以进行使用者复位
    [1.446334] EDT_ft5x06 1-0038:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.446347] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'set-GPIO'属性
    [1.446356] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'reset-GPIO'属性
    [1.446364] EDT_ft5x06 1-0038:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.446373] EDT_ft5x06 1-0038:查找 GPIO 重置失败
    [1.446382] EDT_ft5x06 1-0038:用于消费者唤醒的 GPIO 查找
    [1.446388] EDT_ft5x06 1-0038:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.446396] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'WAKE-GPIO'属性
    [1.446404] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/EDT-ft5x06@38[0]的'WAKE-GPIO'属性
    [1.446411] EDT_ft5x06 1-0038:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.446418] EDT_ft5x06 1-0038:查找 GPIO 唤醒失败
    [1.459306] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [1.465869]输入:EP0790M09作为/devices/platform/ocp/4802a000.i2c/i2c-1/1-0038/input/input0
    [1.475030]---- EDT FT5x06初始化:IRQ 77、WAKE 引脚-1、复位引脚-1。
    [1.482660] of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/ocp/i2c@4802a000/tlv320aic3x@1b[0]'的'GPIO-reset'属性
    [1.482699] 1-001b 未找到电源 IOVDD、使用虚拟稳压器
    [1.488875]未找到1-001b 电源 DVDD、使用虚拟稳压器
    [1.494945] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.500714] 1-001b 未找到电源 AVDD、正在使用虚拟稳压器
    [1.506993] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
    [1.511660]未找到1-001b 电源 DRVDD、使用虚拟稳压器
    [1.517985] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
    [1.524309] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_probe
    [1.524324] RTC-pcf8563 1-0051:找到芯片、驱动程序版本0.4.4
    [1.530665] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
    [1.537318] RTC-pcf8563 1-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
    [1.545072] RTC rtc0:Read_Time:无法读取:-22
    [1.545293] RTC rtc0:RTC-pcf8563:dev (254:0)
    [1.545322] RTC-pcf8563 1-0051:RTC 内核:将 RTC-pcf8563注册为 rtc0
    [1.552209] mmcblk1:P1
    [1.555995] OMAP-i2c 4802a000。i2c:总线1 rev0.11、频率为400kHz
    [1.563651] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.570841] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.578027] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.585146] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.592108] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2修订版0.11
    [1.600160] RTC-pcf8563 1-0051:检测到低电压、日期/时间不可靠。
    [1.607727] RTC rtc0:Read_Time:无法读取:-22
    [1.607738] RTC-pcf8563 1-0051:hctosys:无法读取硬件时钟
    [1.618271] ALSA 器件列表:
    [1.621274]未找到声卡。
    [1.649447] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.657811] VFS:在器件179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [1.667661] devtmpfs:已安装
    [1.670951]释放未使用的内核内存:272K (c08d6000 - c091a000)
    [1.677368]此架构没有内核内存保护。
    [2.214951] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.332957] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.353637] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
    [2.390386] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.410270] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.445218] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [2.578636]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [2.591079] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [2.614448]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
    [2.649396] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    [2.673296] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    [2.823819]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [2.834012]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [2.844997] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、30位熵可用)
    [3.299723] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
    [3.644074] systemd[1]:sockets.target:在 sockets.target/start 上找到订购周期
    [3.652010] systemd[1]:sockets.target:找到了对 rpcbind.socket/start 的依赖项
    [3.659574] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖关系
    [3.667119] systemd[1]:sockets.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.674890] systemd[1]:sockets.target:找到了对 basic.target/start 的依赖项
    [3.682161] systemd[1]:sockets.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖项
    [3.689656] systemd[1]:sockets.target:通过删除作业 rpcbind.socket/start 来中断订购周期
    [3.698870] systemd[1]:rpcbind.socket:删除了作业 rpcbind.socket/start 以从 socket.target/start 开始中断订购周期
    [3.734237] systemd[1]:alignment.service:在 alignment.service/start 上找到了订购周期
    [3.742720] systemd[1]:alignment.service:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.750484] systemd[1]:alignment.service:找到了对 alignment.service/start 的依赖
    [3.758512] systemd[1]:alignment.service:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
    [3.768285] systemd[1]:alignment.service:删除了作业 alignment.service/start 以从 alignment.service/start 开始中断订购周期
    [3.808763] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [3.832905] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [3.862705] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.882945] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [3.915289] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [3.943179] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.974170] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    [4.007222] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [4.044927] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    [4.118664] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.128500] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [4.199012] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    [4.26888] systemd[1]:正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.324659] systemd[1]:创建的 slice system-Getty.slice。
    [4.352831] systemd[1]:已达到目标层。
    [4.373016] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [4.407246] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [4.443385] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [4.473478] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.503199] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [4.532741] systemd[1]:已达到目标路径。
    [4.565545] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [4.603230] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [4.655364] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [4.720227] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [4.763457] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [4.859477] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.903228] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [4.923248] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [4.953596] systemd[1]:已启动日志服务。
    [6.330456] systemd-journale[102]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [7.742601] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [7.827025] RTC RTC1:44e3e000。RTC:DEV (254:1)
    [7.827055] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 RTC1
    [ 7.907222] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [7.907252] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.907267] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    [7.907276] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
    [7.907285] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.907295] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [ 7.907305]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: GPIO 查找
    [ 7.907313] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [7.907321] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [7.907329] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [ 7.907336] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [7.907345] AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [7.907408] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [8.004545] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [8.004574] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.004590] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'set-GPIO'属性
    [8.004599] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]'的'resset-GPIO'属性
    [8.004607] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [8.004617] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [8.004626]用于消费类 VBUS 检测的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: GPIO 查找
    [8.004634] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [8.004643] of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-DETIGNTE-GPIOs'属性
    [8.004651] of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [8.004658] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [8.004666] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [8.004730] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [8.52397] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [8.97649] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [9.236401] remoteproc0:wkup_m3可用
    [9.240890] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.394250] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [9.702297] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [9.883615] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [9.929557] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [10.033257] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [10.033275] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [10.082683] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [10.091972] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [10.267952] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    [10.289560] ASOC-simple-card sound:ASOC_simple_card_da_link_of:找不到 simple-audio-card、codec DT 节点
    [10.416055] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    [10.421067] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [10.430837] ASOC-simple-card sound:parse error -22
    [10.468432] ASOC-simple-card:探测声音失败,错误-22
    [10.538485] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [10.598161] remoteproc1:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [10.757701] remoteproc1:registered virtio0 (类型7)
    [10.8108951] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000已成功探测
    [10.916490] remoteproc2:4a338000。pru1可用
    [10.921505] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [11.137770] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    [11.170222] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [11.240447] remoteproc2:registered virtio1 (type 7)
    [11.280067] PRU-rproc 4a338000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
    [11.535668] EXT4-FS (mmcblk1p1):恢复完成
    [11.562532] EXT4-FS (mmcblk1p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [12.431753] random:非阻塞池已初始化
    [13.630171] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [13.700326] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [13.742786] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [13.836704] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [13.836731] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.836739] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.836758] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.859280] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [13.859308] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [13.859317] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [13.85933] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [13.859461] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [13.928236] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    [13.998777] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    [14.004285]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.015310]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [14.024237] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75724
    [14.042763] ti-prusss 4a300000.pruss:已配置 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    [14.092645] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
    [14.116752] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    [14.124655] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.161672] remoteproc2:为4a338000.pru1加电
    [14.167515] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75724
    [14.195084] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    [14.235527] remoteproc2:远程处理器4a338000。pru1现已启动
    [14.246102] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    [14.253921] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    [14.326579] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    [14.344991] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 器件:/dev/rpmsg_pru31
    [14.684134] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_SET_datetime:secs=17、mins=2、hour=15、mDay =16、mon=4、 yage=117、wday =2
    [14.688672] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_GET_datetime:原始数据为 st1=08、st2=00、sec=17、min=02、hr=15、 mday =16、wday =12、mon=05、yyear =17
    [14.688701] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_GET_datetime:TM 为秒=17、分钟=2、小时=15、mday =16、mon=4、 yage=117、wday =2
    [14.688715] RTC-pcf8563 1-0051:pcf8563_IRQ_ENABLE:EN=0
    [15.606352]使用随机自以太网地址
    [15.610850]使用随机主机以太网地址
    [15.632908] NET:注册协议系列15.
    [15.661302]使用主机以太网地址:04:A3:16:F8:0E:5E
    [15.684266]、使用随机自以太网地址
    [15.705910]使用随机主机以太网地址
    [15.734031]使用主机以太网地址:04:A3:16:F8:0E:5E
    [15.776181] usb0:主机 MAC 04:A3:16:F8:0e:5e
    [15.847494] usb0:Mac f2:7f:2e:67:68:31
    [15.885013]蓝牙:内核版本2.21
    [15.926897] NET:注册协议系列31.
    [15.960647]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [16.015601]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [16.030426] LUN:可移动文件:(无介质)
    [16.086997] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [16.113193]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [16.180021] LUN 数=1
    [16.191457]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [16.227839] g_multigadget:多功能复合小工具
    [16.254700]蓝牙:SCO 插座层已初始化
    [16.279129] g_multigadget:g_multi-ready
    [16.562975] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    [16.580354]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [16.812549] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [16.843127] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [16.886793]净 eth0:ALE 表大小1024
    [16.948311] net eth0:Phy found:id is:0x7c0F1
    [16.980342] libphy:找不到 Phy 4a101000.mdio:01
    [17.022821] net eth0:在从站1上找不到 PHY"4a101000.MDIO:01"、错误-19
    [17.091996] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [41.300515] g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [41.316192] hrtimer:中断花费了249750ns
    [41.332741] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB0:链路就绪

    您能否验证日志中的任何错误、以便我能够更正。

    我请您为以下问题提供解决方案:

    1.如果我尝试使用鼠标在矩阵 GUI 窗口中运行3D 应用程序、它将变为空白并显示白屏、它将返回到矩阵应用程序。
    2.要使用 QT 应用程序,我是否需要在内核中启用或配置其他任何内容。

    尽快重放。

    谢谢、
    Shekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以从此 帖子附加日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找以下日志:

    e2e.ti.com/.../1016.eglinfo.loge2e.ti.com/.../6114.gfx_5F00_check.loge2e.ti.com/.../8461.ps.log

    Weston.log 文件为空。 为供您参考、我对命令做出了以下响应:

    root@AM335x-EVM:~#./gfx_check.sh > gfx_check.log
    CAT:无法打开"/proc/pvr/version:无此类文件或目录
    root@AM335x-EVM:~# ps aux > ps.log
    root@AM335x-EVM:~#/etc/init.d/weston 停止
    停止 Weston
    root@AM335x-EVM:~# eglinfo > eglinfo.log
    root@AM335x-EVM:~# cat /var/log/weston.log > weston.log
    CAT:无法打开"/var/log/weston.log:无此类文件或目录

    期待您的回复。

    谢谢、

    Shekar