This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMDXSK437X:在哪里可以找到 TMDXSK437X PinMux_config 文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXSK437X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567770/starterware-tmdxsk437x-where-can-i-find-tmdxsk437x-pinmux_config-file

器件型号:TMDXSK437X

工具/软件:Starterware

您好!

我有一个主要 基于"TMDXSK437X"开发套件的定制板。

我正在尝试找到此开发套件的现有 pinmux_config 文件、以便可以通过 TI 云中的 PinMux Config 工具加载并修改它。

我已将"C:\ti\pdk_am437X_1_0_5"软件包安装在以下文件中:

C:\ti\pdk_am437X_1_0_5\packages/ti\starterware\tools\pinmux_config\am43xx

我只看到以下三个文件:

am43xx_gpevm_pinmux_data.c.xdt

gpevm_config

idkevm_config -(我认为这是工业套件 pinmux_config 文件)

如果 有人告诉我在哪里可以找到 "TMDXSK437X"的 PinMix 配置文件、我将不胜感激。

谢谢、

Admir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿迪米尔

    没有适用于 AM437x EVM 的.pinmux 文件、让我检查一下我们是否需要分发它。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢你的答复。 将其作为起点将非常有用。

    我还有两个问题:

    1。

    今天、我已经尝试构建 AM437xx RTOS 示例、我遇到了 GNU 编译器的以下错误。

    错误:GPIO_LedBlink_skAM437x_armTestProject.out 使用 VFP 寄存器参数、c:/ti/ccsv6/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3 \libgcc.a (_divdi3.o)不使用  

    2.是否有可以下载的437xx Starterware (非操作系统)版本 Doe SKAM437X?

    我们也感谢您在这方面提供的任何帮助。

    谢谢您、
    Admir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试从最新的 PDK_AM437X_1_0_5构建 GPIO_LedBlink_skAM437x_armTestProject、工具为 CCS 6.1.3、没有问题。 附加构建日志。 请为您的编译使用 pdkProjectCreate 中指定的工具集版本。 e2e.ti.com/.../5153.gpio_5F00_am437x.txt

    您可以查看适用于非操作系统的 ti\pdk_am437X_1_0_5\packages/ti\starterware。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的快速回复。

    我能够通过将以下选项添加到 GNU Compiler->Runtime:(-mfpu) vfpv3中来构建该示例

    我发现这是来自另一个线程的解决方案。 我认为它与浮点数学库有关。

    现在、该示例可以在 TI 评估 板上构建并运行。

    有关 SK PinMux_config 文件的任何新闻?

    我认为、开始编辑 现有配置 以匹配我的定制板非常有用。

    此致、
    Admir   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 SK PinMux_config 文件的任何新闻? === >我开了一个 TT、将与团队讨论并告知您。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    我将等待 您的回复。

    此致、
    Admir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDXSK437X 的 pinmux 文件将在下一个3.3版本中提供、目标日期为4月初。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢你的答复。

    我们最终创建了自己的自定义引脚多路复用文件。

    此致、

    Admir