器件型号:EVMK2H
工具/软件:Linux
我在这里关注了另一个有关如何从 tftpboot 启动电路板的主题、并使用 targetNFS 文件夹作为文件系统: e2e.ti.com/.../1883525
这是我的 printenv 输出:
TCI6638 EVM # printenv addr_FDT=0x87000000 addr_FS=0x82000000 addr_ken=0x88000000 addr_mon=0x0c5f0000 addr_ubi=0x82000000 addr_ubboot=0x87000000 rootargs_all=0x88000000 addr_mon=0x0c adrfs_udr=0x2024=gfs=r=drgf=0=ngfs=rgfs=r=0=rgf=rgfs=r=r=r=dr=r=rgf=0=rgf=r=rgf=r=r=rgf=gf=gfs=gf=dr=r=r=r=dr=0=gf=gf=gf=gf=r=r=r=r=gf=gf=gfs=gf=gf=gf=gf=gf=gf=gf=0=gf=gf=gf=r=r= /dev/ram0 /sbin/init /dev/ram0 /sbin/init /dev/nfs get_mon_${boot}get_kern_${boot}run_mon run_kern bootdelay=3 bootfile=uImage burn_ubi=n 和 erase.part ubifs;n 并写入${addr_ubi}ubifs ${filesize} burn_ubboot=SF 探测器;SF erase 0 0x100000; SF write ${addr_ubboot}0 ${filesize} ethact=TCI6638_EMAC ethaddr=b4:99:4c:b2:ff:cc FDT_HIG=0xFFFF get_FDT_net=tfttftftpboot 0x87000000 /tftpboot/keystone-k2hk-evm.dtb get_FDT_ramfs=DHCP ${addr_f_fdT} /tftpboot/zImage-k2hk-evm.bin ${intruf_ds_fn}${ds_fufn}${inpd_root_get_get_get_root_fn}${fn}${fds_fdf}$n}${fds_fp_get_get_rn}$n}${tfp_udp_get_udp_get_rn}${tfp_rn}$n /tftpboot/skern-k2hk.bin get_ubi_net=DHCP ${addr_ubi}${tftp_root}/${name_ubi} get_uboot_net=DHCP ${addr_ubboot}${tftp_root}/${name_ubboot} has_mdio=0 init_net=run set_fs_none args_all_rfs_rargs_run_args_rargs_rargs_rargs_fs_rargs_rargs_ufs_rums_rfs_rums_rfs_rfs_ufs ;ramp_uargs_uargs_rfs_rfs_rfs_rfs_rfs_rar_fon_r_fon_r_fon_r_ ubifsmern bootinit_uinitrd =run set_fs_uinitrd_all args_uinitrd get_fs_uinitrd initrd_high=0xffffifff initrdr=192.168.1.10 mem_lpa=1 mem_reserve=512M mtdparts=mtdavinci_nand.0:ffff initrd=fr ipaddr=192.168.1.10 mem_lp_lpuat_lp=1 me_bootdma=frk_name=fr k2-fw-initrd.cpio.gz zImage-k2hk-evm.bin uinitrd.bin 、park-loads=dma=dma=dma=ds-ufrgp=dcp_linux_nand.ips.r=dr =24dr up_guid=ufrk/fr ip=dr up_guid=dcpuk/fr ipdr up_guid=dr skern-k2hk.bin、dr ip=dcpuategr=dr、dr ip=uats-uategr=dr=dr=dr=dr、dcp_park/f=dr ip=dr ip=uategr=dr
这是我在引导时得到的结果:
U-Boot SPL 2013.01-00004-g0c2f8a2 (2013年8月16日- 19:04:15) SF:检测到页面大小为64 KiB 的 N25Q128A、总共16 MIB U-Boot 2013.01-00004-g0c2f8a2 (2013年8月16日- 19:04:15) I2C:就绪 DRAM:2 MiB_CC256B 、以停止 TIb_CC256B 闪存根闪存根闪存根闪存根闪存 0 使用 服务器192.168.1.7中的 TCI6638_EMAC 设备 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.1.10 文件名'/tftpboot/keystone-k2hk-evm.dtb。 加载地址:0x87000000 加载:######### 1.1 MiB/s 已传输 字节= 54059 (d32b 十六进 制)、使用来自服务器192.168.1.7的 TCI6638_EMAC 器件 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.1.10文件名'/tftpboot/skern-k2hk.bin。 加载地址:0xc5f0000 加载:######## 942.4 KiB/s 已传输 字节= 32832 (8040十六进 制)、使用来自服务器192.168.1.7的 TCI6638_EMAC 器件 TFTP;我们的 IP 地址为192.168.1.10文件名'/tftpboot/zImage-k2hk-evm.bin。 加载地址:0x88000000 加载:###################################################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################################################### #################### 传输的1.2 MIB/s 完成字节= 3440432 (347f30十六进制)
之后停止、我执行了 chmod 777、并为 targetNFS 文件夹 chniphown、就像脚本对 tftpboot 所做的那样。 如何从 tftpboot 中引导电路板并将 targetNFS 用作文件系统?