This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:Spirom 示例代码不能正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605151/tmdxevm5515-spirom-example-code-doesn-t-work

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我使用的是 EVM TMS320C5515 REVD。 我正在从 ccsv4和 ccsv6运行下面的两个示例代码。 但这两种方法都不起作用。 误差是相同的。 读取内容与写入内容不匹配(SPI_EEPROM_TEST 失败:缓冲区不匹配)。 我检查了 CS 引脚和 CLK 引脚。 CS 引脚为高电平、应为低电平、CLK 引脚为高电平、应为具有 clk 信号。 您能帮您使此演示代码正常工作吗? 非常感谢您的参与。  

C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\SPI\CSL_SPI_example

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4\emulation\boards\evm5515_v1\tests\spirom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 CSL_general.h 中为 C5515定义了正确的宏?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lali、

    我认为是这样。 我在 该文件中定义了#define CHIP_C5505_C5515。 我附上了该文件供您参考。 Thanks.e2e.ti.com/.../7446.csl_5F00_general.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lali,

    有什么建议吗? 转发您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 朋友:

    此问题阻碍了我们的产品开发。 我们需要验证 SPI 存储。 请帮助。 非常感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须仔细研究这个问题并返回给您。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有任何反馈吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,现在还没有。 还在研究它。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    今天刚刚检查了振荡器。 clk 信号正确。 SPI_DX 信号也很好。 但缺少 SPI_RX 信号。 我想这就是为什么读取缓冲区是空的、内容不匹配的原因。