This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-AM335X:在 AM335x Starterware 中捕获多个 ADC 通道

Guru**** 2546420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570480/starterware-processor-sdk-am335x-capture-multiple-adc-channels-in-am335x-starterware

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Starterware


我有一个应用、在该应用中、我将使用触摸显示屏、并且我有一些电压(如电池的电压)可供 AD 读取。

我的问题是:我能否配置"触摸屏控制器"以同时读取触摸和电压?

或者、如果我将"触摸控制器"设置为在按下屏幕时触发读取、那么即使是通过共用、我也无法设置电池读数?

谢谢你

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabio、

    如果我理解正确、您想使用2个单独的 ADC 通道? 一个用于轮询 LCD 触摸事件、另一个用于监控电池电压?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    你好,Lali,

    我将使用 AIN0、AIN1、AIN2、AIN3、AIN4进行4线和5线触摸、并使用 AIN5读取电池电压。

    谢谢、

    Fabio