This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AM437x ISDK 2.1.0.1 DCAN 示例失败

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568747/ccs-am437x-isdk-2-1-0-1-dcan-example-fails

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

437x SYSBIOS_IND_SDK_2.1.0.1 CAN 示例 FAIL,LOOP 位于 SOCDcanMessageRamInit 函数中。 我确定内核是系统模式。

void SOCDcanMessageRamInit (uint32_t 实例)

   uint32_t regVal = HW_RD_REG32 (SOC_CONTRAL_MODULE_REG + CTRL_DCAN RAMINIT);
   uint32_t status = 0U;

   switch (实例)
   {
        案例0U:
           regVal |= CTRL_DCAN RAMINIT_DCAN 0_START_MASK;
           状态= CTRL_DCAN RAMINIT_DCAN 0_DONE _MASK;
           中断;

        案例1U:
           regVal |= CTRL_DCAN RAMINIT_DCAN1_START_MASK;
           状态= CTRL_DCAN RAMINIT_DCAN1_DONE 掩码;
           中断;

        默认值:
        中断;
   }

   HW_WR_REG32 (((SOC_CONTRAL_MODULE_REG + CTRL_DCAN RAMINIT)、regVal);

   while (status!=
        ((status & HW_RD_REG32 (SOC_CONTRAL_MODULE_REG + CTRL_DCAN RAMINIT))));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将把您的主题移至 Sitara 论坛。 那里的专家可以为您提供最好的指导。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ji莹

    您能否在 Processor SDK Starterware 软件包\packages/ti\starterware\examples\dcan 中尝试 DCAN 示例?

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    我认为 ISDK 中的示例可能有错误、但已在 PSDK 软件包中修复。

    请在此处回答问题、我可以提供进一步帮助。

    Lali