This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 HDMI 采集期间观察白斑和噪声

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604525/observing-white-patches-and-noise-during-the-hdmi-capture

  您好!

目前、我正在 Vayu Vision -具有 VISION SDK 2.7版本的 TDA2x 电路板中移植某些算法。

我尝试通过 DVD 播放器将视频流作为 EVM 的输入。

当我将视频从 DVD 直接流式传输到电视的 HDMI 显示屏时,视频看起来很好,没有任何噪音(请参阅图像:Direct_DVD_to_TV.jpeg)。

但是,当我将相同的输入馈送到硬件(TDA2x)时,处理它并最终将其显示在电视上时,我可以观察到一些白斑以及一些噪音(请参阅图像:DVD_to_TDA2x_to_TV.jpeg)。

这些补丁对算法的性能有很大影响。

是否有任何方法可以删除这些补丁、以便可以在没有 任何噪声的情况下为算法提供输入。

提前感谢。

此致、
Niranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Niranjana、您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速响应。

    希望我能找到解决这个问题的方法。

    此致、
    Niranjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    尝试简单的 HDMI 捕获+显示、并检查您是否仍然看到这些白噪声/

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    感谢您的回答。

    正如您提到的、我在没有运行任何算法的情况下只检查了捕获和显示。

    我仍然能够观察到与以前相同的行为。

    我已附加图片供您参考。



    谢谢、此致、
    Niranjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由 VIP 时钟上升沿或下降沿采样引起的。

    您使用的是哪种硬件- TI EVM 或定制板?

    如果这是 TI EVM、请共享电路板中存在的 HDMI 接收器芯片- ADV7611或 SIL9127?

    因此、我建议更改软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有使用任何定制板。 它是"TI - VAYU 视觉应用板(ASSY 516620 REV C)"。

    出现在电路板中的 HDMI 接收器为"硅片图像 Pinna Clear - SIL9127ACTU"。

    谢谢、此致、
    Niranjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过设置以下参数来更改 VIP 时钟极性?

    vipPortCfg.comCfg.pixClkEdgePol = FVID2_EDGE_POL_FALLING;
    bsp_platformSetVipClkInversion (instObj->instId、true);

    根据应用程序中的变量使用适当的变量,如 VIP 参数和 instId。