您好!
我想我们可能会遇到勘误表 i839、因此我对此有几个问题。 这是我参考的勘误表、以供参考。
i839某些 RGB 和 YUV 格式具有非标准排序
中等严重程度
说明数据格式定义是非标准的,因此会产生颜色组件
如果在软件中做出错误假设、则交换。
要为每个活动数据通道配置数据打包/解压缩逻辑、VPDMA (在
VPE 和 VIP)依赖于通道数据传输中的"数据类型"值
描述符。 因为组件顺序方向不匹配、所以不能使用
VPDMA 指定了常用图像标识符的颜色组件及其预期的颜色
可在显示屏和写入存储器的视频/图像数据中交换
一些 RGB 和 YUV 数据类型。
指南软件驱动程序应将自定义格式重新映射到所需的行业标准格式
和/或根据需要将数据视为字/字节交换。 另请参阅器件 TRM 以了解完整信息
数据格式说明。
修订版本影响 SR 1.1、2.0
描述很模糊、我有一些具体问题。
1.它说"颜色组件可以交换"。 这种说法对我来说意味着在交换时有一些条件、在交换时有其他条件。 什么情况会导致交换?
一些 RGB 和 YUV 数据类型。 导致问题的具体数据类型是什么? 都是这样吗? 只有一个子集、如果是、是哪一个子集?
指南建议我们在驱动程序软件中进行一些重映射。 这是在 TI 处理器 SDK 中完成的吗?
谢谢